This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:我们是否有合适的器件来替代 SGM4551?

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114897/tca9416-do-we-have-suitable-device-to-replace-sgm4551

器件型号:TCA9416
主题中讨论的其他器件:PCA9306、 LSF0102

各位专家、您好!

我的客户在下面选择了 SGM4551。  

我们是否有合适的器件来替代 SGM4551?  建议使用引脚对引脚解决方案、

非常感谢!

BR、

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SGM4551是 LSF0102/PCA9306的克隆。

    没有采用相同封装尺寸的封装、但 SM8 (DCT)封装具有相同的引脚间距和更宽的封装体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    明白了、谢谢!

    BR、

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对这款鞋款的帮助!