主题中讨论的其他器件:TPS65988
尊敬的 TI:
我将 Type-C 电缆插头的一端连接到 Porta、将另一端插头连接到器件、然后读取0x49寄存器以获取 SOP'数据、数据的 VDM 版本为1.0。
某些连接的设备可以使用“VDM”命令通过 VDM 2.0版读取 SOP 数据,但某些设备无法读取。

我该怎么做才能使"VDMS"命令在连接任何器件时正常工作?
或者是否可以在不使用"VDMS"命令的情况下从开头读取 SOP"(VDM 2.0版)?
谢谢
Wilson
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我将 Type-C 电缆插头的一端连接到 Porta、将另一端插头连接到器件、然后读取0x49寄存器以获取 SOP'数据、数据的 VDM 版本为1.0。
某些连接的设备可以使用“VDM”命令通过 VDM 2.0版读取 SOP 数据,但某些设备无法读取。

我该怎么做才能使"VDMS"命令在连接任何器件时正常工作?
或者是否可以在不使用"VDMS"命令的情况下从开头读取 SOP"(VDM 2.0版)?
谢谢
Wilson
Chris、
您是否说电缆支持 SVDM 2.0、但 PD 正在将 SVDM 1.0发送至 SOP'?
>>是的,我们更换了几根可以支持 SVDM2.0的电缆,但 PD 将只将 SVDM1.0发送到 SOP'。 是因为我们遇到了一些设置问题吗? 我们应该怎么做才能使 PD 将 SVDM2 .0发送到 SOP'?
我们可以使用"VDMs"命令使 PD 将 SVDM2.0发送到 SOP"。 但并非所有连接的器件都能成功连接、某些连接的器件会导致"VDM"命令失败。 是否有任何方法强制"VDM"命令正常工作?
如果有其他办法,请也告诉我,我将非常感激。
谢谢
Wilson
Chris、
感谢您提供的方法、但这个问题仍然无法解决。
这是我使用的 PJT、e2e.ti.com/.../DRP_2D00_1.pjt
Application Customization Tool 版本:6.1.2
谢谢
Wilson