This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:关于 VDM 版 SOP#39;

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111917/tps65988evm-about-the-vdm-version-of-sop

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988

尊敬的 TI:

我将 Type-C 电缆插头的一端连接到 Porta、将另一端插头连接到器件、然后读取0x49寄存器以获取 SOP'数据、数据的 VDM 版本为1.0。
某些连接的设备可以使用“VDM”命令通过 VDM 2.0版读取 SOP 数据,但某些设备无法读取。

我该怎么做才能使"VDMS"命令在连接任何器件时正常工作?
或者是否可以在不使用"VDMS"命令的情况下从开头读取 SOP"(VDM 2.0版)?

谢谢

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    连接到设备时、TPS65988将始终向 SOP'发送 VDM 请求。 您不需要 VDM 命令即可在连接时更新

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、
    感谢您的回复。

    我们的目标:阅读 SOP 的 SVDM2.0版本。
    当连接器件并读取 SOP 数据时、SVDM 版本为1.0。 VDM 命令必须被用来获得 SVDM 2.0版。
    但对于某些器件、VDM 命令无效、只能读取 SOP'的 SVDM1.0版本。

    我该怎么做才能确保读取 SOP 的 SVDM 2.0版本?

    谢谢
    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能在这里遗漏了一些东西、但如果您想阅读 SOP 的 SVDM 版本2.0、则需要支持该功能的电缆。 您是否说电缆支持 SVDM 2.0、但 PD 正在将 SVDM 1.0发送至 SOP'?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、
    您是否说电缆支持 SVDM 2.0、但 PD 正在将 SVDM 1.0发送至 SOP'?
    >>是的,我们更换了几根可以支持 SVDM2.0的电缆,但 PD 将只将 SVDM1.0发送到 SOP'。 是因为我们遇到了一些设置问题吗? 我们应该怎么做才能使 PD 将 SVDM2 .0发送到 SOP'?

    我们可以使用"VDMs"命令使 PD 将 SVDM2.0发送到 SOP"。 但并非所有连接的器件都能成功连接、某些连接的器件会导致"VDM"命令失败。 是否有任何方法强制"VDM"命令正常工作?

    如果有其他办法,请也告诉我,我将非常感激。


    谢谢
    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    我认为您只需将 PD3.0配置寄存器(0x42)字段 SOPPrimeRevision (位3:2)和 SOPRevision (位1:0)更改为修订版本2.0即可

    如果这不能解决问题、请共享 PJT 以及您正在使用的应用程序自定义工具版本。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您提供的方法、但这个问题仍然无法解决。
    这是我使用的 PJT、e2e.ti.com/.../DRP_2D00_1.pjt
    Application Customization Tool 版本:6.1.2

    谢谢
    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    谢谢。PJT。 我有一些建议要考虑:

    1) 1)您使用的是什么 TPS65988? (DH、DK 等) 我想在我的结尾重复这一点

    2) 2)您能否提供问题的 PD 日志?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    按顺序回答问题:

    1) 1)您使用的是什么 TPS65988? (DH、DK 等) 我想在我的结尾重复这一点
    >>DH
    2) 2)您能否提供问题的 PD 日志?
    >>很抱歉,我们无法提供,请先分析我们提供的 PJT,以查看配置是否有任何问题。

    谢谢、
    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,威尔

    到7月4日 、我们将在7月5日之前停止工作。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    有没有更新吗?

    谢谢、
    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    PJT 看起来正确。 SVDM 版本从2.0变为1.0的唯一原因是另一个器件或电缆报告了1.0。 PJT 正常、此时器件或电缆存在问题。

    谢谢、

    Chris