Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DP83849I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83826E 主题中讨论的其他器件: DP83849I
从 DP83826E 数据表中:
"多达8个 PHY 可以共享一条公共 SMI 总线。 以区分 PHY、在上电或硬件期间
复位时、DP83826会锁存 PHY_Address[2:0]配置引脚以确定其地址。"
此架构是否有任何示例原理图或方框图?
我有一个 MII/RMII/RGMII 接口、需要连接到两个单独的以太网输出端口、我想知道 DP83826E 是否 能满足我的需求。
谢谢、此致、
Jessica