This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:多个具有通用 SMI 总线的 PHY

Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DP83849I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114636/dp83826e-multiple-phys-with-common-smi-bus

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件: DP83849I

从 DP83826E 数据表中:

"多达8个 PHY 可以共享一条公共 SMI 总线。 以区分 PHY、在上电或硬件期间
复位时、DP83826会锁存 PHY_Address[2:0]配置引脚以确定其地址。"

此架构是否有任何示例原理图或方框图?  

我有一个 MII/RMII/RGMII 接口、需要连接到两个单独的以太网输出端口、我想知道  DP83826E 是否 能满足我的需求。

谢谢、此致、

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    SMI 是一种用于对器件进行编程的通信接口、不涉及从 MAC 传输数据。

    DP83826E 是一款单端口 MAC 至铜线数据传输 PHY、无法支持您提出的用例。

    您可以尝试使用我们的双端口 PHY DP83849I、并浏览部分  5.4.3.

    --
    此致、
    Gokul。