This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:在1000-BaseX 模式下进行信号检测

Guru**** 2929470 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111893/dp83869hm-signal-detect-when-in-1000-basex-mode

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869DP83869EVM

大家好、我在定制板上使用的是 DP83869HM。 我在查看数据表的第5页:

SD:在1000Base-X 和100Base-FX 模式中、该引脚将充当信号检测。 这种情况
应连接到光学收发器的信号检测。

我没有将引脚24连接到光学收发器、这是否会导致器件无法正常工作?

Joee2e.ti.com/.../1185.MIB_5F00_XCZU7CG_5F00_MOD-37.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 FCLF8521P2BTL 有源铜缆 SFP、我将随附数据表。 我认为我的自举引脚是正确的。 当我为电路板供电并将有源铜缆 SFP 连接到计算机时、我在计算机的以太网插孔上看不到任何黄色指示灯或绿色指示灯。

    您是否看到任何问题?

    e2e.ti.com/.../FINI_2D00_S_2D00_A0001269979_2D00_1_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    需要 JTAG_TDI 引脚连接到光纤应用光学收发器的信号检测。 在连接 SFP 连接器时是否添加了 JTAG_TDI 引脚?

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman、感谢您回复我的消息。 我确实添加了原理图供您查看。 在 JTAG_TDI 引脚上、我只将其连接到2.49K 电阻器、然后连接到 VDDIO。 我可以将一根导线从 SFP 信号检测引脚路由到 JTAG_TDI 引脚。  

    您能看一下我的原理图和评论吗?

    谢谢你

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    原理图审阅需要3-5个工作日。 我将在下周早些时候向您提供评论。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    下面是我对您的原理图所做的评论:

    e2e.ti.com/.../DP8369_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist_5F00_Interface-forum_5F00_June24th.xlsx

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有一些意见:

    引脚43 RESET_N 上没有外部上拉电阻器、但我在 FPGA 中添加了一个上拉电阻器

    引脚20 XI 上的25MHz 时钟是 MEMS、电压为2.5V。 我将看到是否可以提起时钟上的 VDD 引脚并将其连接到1.8V。 我在数据表上看不到这一点、那是什么页面?

    引脚41 MDIO 在 FPGA 中有一个上拉电阻。

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    2.5V 外部振荡器不需要电容分压器。 您仍然可以将 VDDIO 保持在2.5V。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman、我正在尝试使用 FCLF8521P2BTL、这是一款符合1000Base-T RoHS 标准的 SFP 收发器。 我附加了上面的数据表。 您是否在将此收发器与 DP83869HM 配合使用时遇到问题?

    谢谢你

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我认为此 SFP 连接器适用于光纤应用。 我想再次检查一次、您是说1000BaseX 吗?

    我在原理图上还有一个问题。  您是否将连接器侧的 LOS 引脚连接到 PHY 上的 JTD1/TD? 请确保将它们连接在一起。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的帮助。 是的、我已将 SFP 上的 LOS 引脚连接到 PHY 上的引脚24。 我必须通过电压转换器上的备用引脚将其输入 VDDIO 1.8V 域。

    好的、我承认我不是以太网专家、所以我使用 SFP 插件传输来与我的计算机进行以太网通信。 我确实在 SFP 插件收发器中添加了数据表。 我认为收发器通过5类电缆支持千兆位以太网、即1000Base-T AM 我说得对。 我想、铜缆千兆位以太网 IF 1000Base-T。

    是的、我现在承认、我不应该使用 SFP、而应该使用 RJ-45连接器和铜缆。

    评论?

    非常感谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    是的、您回答正确。 如果您使用的是铜缆连接、请进行 RJ45连接(如果是 SFP 连接器)

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、该电路板设计有 SFP、如果我可以回到过去、我不会使用 SFP、直接使用铜、但我一直坚持使用 SFP 连接到 PHY。

    当我将以太网电缆插入 SFP 收发器并将以太网电缆连接到计算机时、计算机的 RJ45端口上没有任何 LED 闪烁?

    当我运行软件时、它永远不会完成自动协商。 有什么想法吗?

    我已将 RGMII 的自举引脚设置为1000-BaseX

    用于光纤自动协商的 Led0模式0

    用于配置引脚24作为信号检测的 LED1模式1。

    我遇到困难、您能帮我。

    非常感谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在更靠近 LED_0、LED_1、LED_2自举引脚。 这是数据表第47页:

    这是参考设计第19页

    e2e.ti.com/.../DP83869_5F00_EVM_5F00_snlu237.pdf

    我按照 EVM 引脚搭接示例进行了介绍。

    EVM 引脚搭接为何与数据表不同? 在数据表中、图31 LED_0 (模式1)未在 EVM 引脚搭接中表示。 您能就此发表评论吗?

    最后、在数据表的第47页、在图37中、LED_1处于哪种模式?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我认为我需要对此作出更多的澄清。 您是否正在尝试执行 RGMII 到铜质 DP83869 PHY? 您能否给我一个概述或方框图、说明您尝试执行的操作?

    关于您的 LED 问题、我们在 EVM 板上有一根跳线、可根据 您的应用从模式1或模式0更改自举设置

    --
    谢谢你

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman、


    大家好、感谢您的帮助。 是的、我将使用铜缆 SFP 收发器从 RGMII 传输到铜线

    我认为我的问题是 LED_0、LED_1、LED_2自举引脚和 congu

    这是 EVM:

    请在这里帮助我

    J2 1-2是模式???

    J2 2-3是模式???

    数据表第47页的图31使我感到困惑。

    话虽如此、在我的应用中、我是否使用第45页的表14来设置正确的自举引脚模式? 表14不只使用模式0或1。 我很困惑。

    LED_2有何作用?

    最后、数据表和 EVM 文档不同意双搭接模式。

    以下是数据表:

    数据表使用模式0和模式1

    下面是 DP83869EVM 用户指南

    用户指南具有模式1和模式2。

    无论如何、我非常感谢您的帮助。

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    在 RGMII 至1000Base-X 模式的应用中、您只需关心 LED_0和 LED_1自举。 LED_1搭接始终需要处于模式1、以启用光纤应用的信号检测或连接到 SFP 连接器、因此我们需要 J4 2-3用于该应用。 对于 LED_0、我们建议开启光纤应用的自动协商、使其处于869EVM 中的模式0和 J2 1-2。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 现在、我更好地了解了自举引脚。 我订购了不同的 SFP 铜缆收发器。 此外、这可能是 PCB 的布局错误。  

    谢谢你

    Joe