Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: DP83869、 DP83869EVM
大家好、我在定制板上使用的是 DP83869HM。 我在查看数据表的第5页:

SD:在1000Base-X 和100Base-FX 模式中、该引脚将充当信号检测。 这种情况
应连接到光学收发器的信号检测。
我没有将引脚24连接到光学收发器、这是否会导致器件无法正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM
大家好、我在定制板上使用的是 DP83869HM。 我在查看数据表的第5页:

SD:在1000Base-X 和100Base-FX 模式中、该引脚将充当信号检测。 这种情况
应连接到光学收发器的信号检测。
我没有将引脚24连接到光学收发器、这是否会导致器件无法正常工作?
我使用的是 FCLF8521P2BTL 有源铜缆 SFP、我将随附数据表。 我认为我的自举引脚是正确的。 当我为电路板供电并将有源铜缆 SFP 连接到计算机时、我在计算机的以太网插孔上看不到任何黄色指示灯或绿色指示灯。
您是否看到任何问题?
e2e.ti.com/.../FINI_2D00_S_2D00_A0001269979_2D00_1_2800_1_2900_.pdf
Joe、您好!
下面是我对您的原理图所做的评论:
--
此致、
林山民
大家好、感谢您的帮助。 是的、我已将 SFP 上的 LOS 引脚连接到 PHY 上的引脚24。 我必须通过电压转换器上的备用引脚将其输入 VDDIO 1.8V 域。
好的、我承认我不是以太网专家、所以我使用 SFP 插件传输来与我的计算机进行以太网通信。 我确实在 SFP 插件收发器中添加了数据表。 我认为收发器通过5类电缆支持千兆位以太网、即1000Base-T AM 我说得对。 我想、铜缆千兆位以太网 IF 1000Base-T。
是的、我现在承认、我不应该使用 SFP、而应该使用 RJ-45连接器和铜缆。
评论?
非常感谢、
Joe
大家好、该电路板设计有 SFP、如果我可以回到过去、我不会使用 SFP、直接使用铜、但我一直坚持使用 SFP 连接到 PHY。
当我将以太网电缆插入 SFP 收发器并将以太网电缆连接到计算机时、计算机的 RJ45端口上没有任何 LED 闪烁?
当我运行软件时、它永远不会完成自动协商。 有什么想法吗?
我已将 RGMII 的自举引脚设置为1000-BaseX
用于光纤自动协商的 Led0模式0
用于配置引脚24作为信号检测的 LED1模式1。
我遇到困难、您能帮我。
非常感谢、
Joe
大家好、我在更靠近 LED_0、LED_1、LED_2自举引脚。 这是数据表第47页:

这是参考设计第19页

e2e.ti.com/.../DP83869_5F00_EVM_5F00_snlu237.pdf
我按照 EVM 引脚搭接示例进行了介绍。
EVM 引脚搭接为何与数据表不同? 在数据表中、图31 LED_0 (模式1)未在 EVM 引脚搭接中表示。 您能就此发表评论吗?
最后、在数据表的第47页、在图37中、LED_1处于哪种模式?
谢谢你
Hillman、
大家好、感谢您的帮助。 是的、我将使用铜缆 SFP 收发器从 RGMII 传输到铜线

我认为我的问题是 LED_0、LED_1、LED_2自举引脚和 congu
这是 EVM:

请在这里帮助我
J2 1-2是模式???
J2 2-3是模式???
数据表第47页的图31使我感到困惑。
话虽如此、在我的应用中、我是否使用第45页的表14来设置正确的自举引脚模式? 表14不只使用模式0或1。 我很困惑。
LED_2有何作用?
最后、数据表和 EVM 文档不同意双搭接模式。
以下是数据表:

数据表使用模式0和模式1
下面是 DP83869EVM 用户指南

用户指南具有模式1和模式2。
无论如何、我非常感谢您的帮助。
Joe