This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:[DS90UB960-Q1] CAN 和#39;t 在 DS90UB960-Q1与 IMX8's MIPI-CSI2之间连接

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110055/ds90ub960-q1-ds90ub960-q1-can-t-connect-between-ds90ub960-q1-to-imx8-s-mipi-csi2

器件型号:DS90UB960-Q1

尊敬的团队:

我们将制作两个 MIPI-CSI2、如下图所示。

摄像头由 ISX016传感器和 DS90UB913串行器组成。

但是、我遇到了如下错误日志

此外、Video1和 Video2不起作用。

请告诉我  

[错误日志]

root@imx8mp-var-dart:~ v4l2-ctl --list-devices
[3717.785575] mxc-mipi-csi2.0:is_entity_link_setup、未找到远程板!
[3717.792245] mxc-mipi-csi2.1:is_entity_link_setup、未找到远程板!
mxc-ISI-cap (平台:32e00000。ISI:cap_devic):
/dev/video1.

mxc-ISI-M2M (平台:32e00000。ISI:M2M_devic):
/dev/video0

mxc-ISI-cap (平台:32e020.ISI:cap_devic):
/dev/video2.

root@imx8mp-var-dart:~#

此致、

吊信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    我不熟悉错误代码?  您是否在使用913锁定960时遇到问题?  是否确定要将960捆绑到正确的设置?  尝试拉960个寄存器、以便查看您看到的问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我的错误日志是...

    >> [3717.785575] mxc-mipi-csi2.0:is_entity_link_setup、未找到远程板!
    >>[3717.792245] mxc-mipi-csi2.1:is_entity_link_setup、未找到远程板!

    在正常情况下,如果您输入此命令( v4l2-ctl --list-devices),您可以看到以下日志

    ################################

    root@imx8mp-var-dart:~ v4l2-ctl --list-devices
    mxc-ISI-cap (平台:32e00000。ISI:cap_devic):
    /dev/video1.

    mxc-ISI-M2M (平台:32e00000。ISI:M2M_devic):
    /dev/video0

    mxc-ISI-cap (平台:32e020.ISI:cap_devic):
    /dev/video2.

    root@imx8mp-var-dart:~#

    ################################

    此外、如果我输入此命令(" gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1! 视频/x-raw、宽=1280、高=720 ! autovideosink sync-false” ),用于 vide1,

    然后测试图形显示在我们的屏幕中

    但是、在我的例子中、它不起作用。

    我认为这是 DS90UB960与 IMX8的 MIPI-CSI2之间的连接问题

    您能否推荐 DS90UB960的 DTS 设置?

    我以前像下面一样...

    ################################

    [my xxxx.dts (我的 xxxx.dts)]

    解串器1@30{

    兼容="ti、ds90ub960-Q1";
    reg-names ="main"、"rxport0"、"rxport1";
    reg =<0x30>、<0x40>、<0x41>;

    时钟频率=<25000000>;
    interrupt-parent =<&GIC>;
    中断=<5 0 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH_>;
    RESET-GPIO =<&GPIO4 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;

    #clock-cells =<0>;
    I2C-ALIASE-POOL =/bits/16 <0x4a 0x4b 0x4c 0x4d 0x4e 0x4f>;
    分配的时钟速率=<25000000>;
    CSI_id =<1>;
    IPU_id =<1>;
    MIPI_CSI;
    状态="正常";

    端口{
    #address-cells =<1>;
    #size-cells =<0>;
    端口@0{
    reg =<0>;
    ds90ub954_fpd3_in2:端点{
    远程端点=<&sensor_2_out>;
    };
    };
    端口@1{
    reg =<1>;
    ds90ub954_fpd3_in3:端点{
    远程端点=<&sensor_3_out>;
    };
    };
    端口@2{
    reg =<2>;
    ds90ub954_mipi_out1:端点{
    数据通道=<1 2 3 4>;
    时钟通道=<0>;
    IPU_id =<1>;
    CSI_id =<1>;
    /*实际上是一个 REFCLK 乘法器*/
    数据速率=<1600000000>;
    远程端点=<&mipi_csi1_EP>;
    };
    };

    };

    I2C-ATR{
    #address-cells =<1>;
    #size-cells =<0>;

    REMOVE_i2c2:I2C@0{
    reg =<0>;
    #address-cells =<1>;
    #size-cells =<0>;
    };
    REMOVE_i2c3:I2C@1{
    reg =<1>;
    #address-cells =<1>;
    #size-cells =<0>;
    };
    #endif
    };

    };

    ################################

    DS90UB960采用测试图形模式。

    (此外 ,我已经检查了 DS90UB960的 TX 端口0中的测试模式...它通过示波器工作。 )

    此致、

    吊信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    很遗憾、我不熟悉您使用的软件、因此我可能无法在这部分提供帮助。  您是否说可以在示波器上看到960的 CSI 输出、但无法在屏幕上看到它?  我将确保没有连接问题、同时确保将数据转发到器件的 CSI 端口。   

    您是否能够共享显示数据停止位置的图?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    [1]  您说可以在示波器上看到960的 CSI 输出、但无法在屏幕上看到它吗?   

      (hosung)是的、没错

             我已经检查了下面蓝色的圆圈

    [2]我附加了方框图、 请看蓝色的圆圈

    正如我说过的、960采用测试图形模式。MIPI-CSI2连接 IMX8的 ISI (图像传感器接口)。

    此外、IMX 的 ISI 可连接视频(视频1或视频2)

    然后、我已经说 过、如果我输入此命令(" gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1! 视频/x-raw、宽=1280、高=720 ! autovideosink sync-false” )对于 video1,  测试模式将显示在我们的屏幕中。

    但是、这不是视频。

    请告诉我我该怎么做

    此致、

    吊信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我的理解是、当您使用960 PATGEN 工具时、您可以看到测试模式、但您无法看到来自实际传感器的视频。  您是否能够从960中拉取所有寄存器、以便我们可以查看是否所有设置都正确。  我们需要确保使用正确的模式搭接、将所有数据转发到 CSI 端口、并从913接收数据。  此外、您还应从 DVP 串行器进行 VCID 和数据类型映射。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    它是转储数据、如下所示。

    root@imx8mp-var-dart:~# i2cdetect -y -r 2.
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
    00:------------ ------
    10:------------ ------------ ------------ --
    20:------------ ------------ ------------ --
    30:------------ ------------ ------ UU ----
    40:------ 44 -------------- ------------ --
    50:---------- ------------ ------------ --
    60:------------ ------------ ------------ --
    70:------------ ------
    root@imx8mp-var-dart:~#

    root@imx8mp-var-dart:~# i2cdump -f 2 0x3D

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
    00:7A 00 1e 40 d0 01 00 fe 1c 10 7a 7a 0f b9 00 ff zz。@?????zz?。
    10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 03… ??
    20:00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.?..........
    30:00 00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...?...
    40:00 A9 71 01 00 20 00 00 00 12 00 02 00。?q?.. …………………………………
    50:00 00 00 00 00 00 00 00 1a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ?。
    60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 88 88 88 88 X??
    70:2B 2c e4 00 00 C5 00 01 00 20 00 00 +、??????。 (笑声)
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0:00 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00… ?.........
    B0:00 0f 04 08 25 00 18 00 F8 33 83 74 80 00 00 00。?????????????????
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0:00 43 94 1f 60 f2 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .C??`?
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0:5F 55 42 39 36 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 _UB960 ..........

    您说"  此外、您还应从 DVP 串行器进行 VCID 和数据类型映射"

    请详细说明您所说的内容。

    此致、

    吊信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    它是960的原理图。

    但是、我们不需要传感器控制。然后我们不像红框(GPIO 0 ~ 7)那样连接这些 GPIO 的线路(0 ~ 7)

    此 GPIO 的连接是否与我的问题相关?

    此致、

    吊信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您发送的数据是我要查找的数据。  如果您查看寄存器0x4D、您会发现您实际上并未使用串行器锁定。   

    您是否能够验证串行器是否已通电?  此外、还应将寄存器0x58设置为值0x58。   

    我还建议验证960是否正确捆绑。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     

    正如您说过的、我检查了两点

    [1]您说“还应将寄存器0x58设置为值0x58。   我还建议验证960是否正确捆绑。”

    >>我修改了这个自举、这个寄存器0x58是0x58、如下所示 ... 谢谢。

    root@imx8mp-var-dart:~# i2cdetect -y -r 2.

        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f

    00:                        ------------ ------

    10:------------ ------------ ------------ --

    20:------------ ------------ ------------ --

    30:------------ ------------ ------ UU ----

    40:UU UU ---- 44 ---------- ------------ --

    50:---------- ------------ ------------ --

    60:------------ ------------ ------------ --

    70:------------ ------

    root@imx8mp-var-dart:~#

     

    root@imx8mp-var-dart:~# i2cdump -f 2 0x3D

    未指定大小(使用字节数据访问)

    警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况!

    我将探测文件/dev/i2c-2、地址0x3D、模式字节

    继续? [y/n]、是

        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef

    00:7A 00 1e 40 d0 01 00 fe 1c 10 7a 7a 0f b9 00 ff   zz。@?????zz?。

    10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00   … ?。

    20:00 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ……………………………………………

    30:00 00 01 03 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ………………………………………………

    40:00 A9 71 01 00 00 20 00 00 00 12 00 03 14 25   。?q?.. ????%

    50:1F 00 00 00 00 00 00 00 58 00 b0 88 78 00 00   ?。 X..?x。

    60:00 00 00 00 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f 88 88    ?。 ???

    70:2B 2c e4 02 d0 0c 80 C5 00 01 00 20 00   00 +、???????? ?。。 (笑声)

    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

    90:07 51 07 50 ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00   ?Q?P.............

    A0:00 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   … ?.........

    B0:00 0f 04 08 25 00 18 00 ff 33 83 74 80 00 00   .??%...3?t...

    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

    d0:00 43 94 02 60 f2 00 02 07 7f 00 10 00 00 00 .C   ???`????????。。。

    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

    F0:5F 55 42 39 36 30 00 80 82 00 00 00 00 00 00 00 00   _UB960..?

    root@imx8mp-var-dart:~#

     

    [2]您说“如果查看寄存器0x4D,您可以看到您实际上并未锁定串行器。   

    您是否能够验证串行器是否已通电?

    >>我们的平台不控制串行器。

      摄像头模块(ISX016 + DS90UB913)由 MCU (其它芯片)控制

      该 MCU 输入摄像头模块的电源。

      然后,正如您所说的“您可以看到您实际上并未锁定串行器

      最后、 您不需要使用串行器进行锁定

      然后、… 如果我使用串行器解除锁定, 请告诉我该怎么办??

     

    此致、

    侯声信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您现在能够锁定了。  最新的寄存器转储显示寄存器0x4D 正在读取0x03、这显示 LOCK 和 PASS 有效。  似乎有可用的 CSI 数据、但看起来不像正在转发。  是否可以尝试禁用0x20中的转发并禁用寄存器0x33中的 CSI 端口、然后确保在启用转发之前启用 CSI 端口?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     

    正如您所说的,“是否可以尝试禁用0x20中的转发并禁用寄存器0x33中的 CSI 端口,然后确保在启用转发之前启用 CSI 端口? ”

    我继续这样做,但不幸的是,结果是一样的。

    如果设置有任何问题、 请告诉我…

     

    [这是我的转储值]

    root@imx8mp-var-dart:~# i2cdump -f 2 0x3D

    未指定大小(使用字节数据访问)

    警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况!

    我将探测文件/dev/i2c-2、地址0x3D、模式字节

    继续? [y/n]、是

        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef

    00:7A 00 1e 40 d0 01 00 fe 1c 10 7a 7a 0f b9 00 ff   zz。@?????zz?。

    10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02   … ??

    20:F0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ??..........

    30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

    40:00 A9 71 01 00 00 20 00 00 00 12 00 03 04 25   。?q?.. ????%

    50:20 00 00 00 00 00 00 00 58 00 b0 88 00 00.......     十.??

    60:00 00 00 00 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f 88 88    ?。 ???

    70:2B 2c e4 02 d0 0c 80 C5 00 01 00 20 00   00 +、???????? ?。。 (笑声)

    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

    A0:00 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   … ?.........

    B0:1C 01 00 08 25 00 18 00 ff 33 83 74 80 00 00   00?????????????????

    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

    D0:00 43 94 02 60 f2 00 02 07 7f 00 00 00 00 00 00 00   .C?`…………………………………………………………

    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

    F0:5F 55 42 39 36 30 00 80 82 00 00 00 00 00 00 00 00   _UB960..?

    root@imx8mp-var-dart:~#

     

    此致、

    吊篮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试确保按照正确的顺序启用 CSI 端口。  请尝试按照以下步骤禁用器件上的 CSI 端口、然后重新启用该端口。   

    您能否验证寄存器的写入顺序是否正确?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    当然、我会按照您所说的那样继续。

    [1]禁用 CSI-2发送器
    FWD_CTL1 >>寄存器0x20值0xF0
    CSI_CTL2 >>寄存器0x34值0x0
    CSI_CTL >>寄存器0x33值0x0

    (结果)
    root@imx8mp-var-dart:~# i2cdump -f 2 0x3D
    未指定大小(使用字节数据访问)
    警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况!
    我将探测文件/dev/i2c-2、地址0x3D、模式字节
    继续? [y/n]、是
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
    00:7A 00 1e 40 d0 01 00 fe 1c 10 7a 7a 0f b9 00 ff zz。@?????zz?。
    10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02… ??
    20:F0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ??..........
    30:00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...?..........
    40:00 A9 71 01 00 00 20 00 00 00 12 00 03 04 25。?q?.. ????%
    50:20 00 00 00 00 00 00 00 58 00 b0 88 00 00....... 十.??
    60:00 00 00 00 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f 88 88 ?。 ???
    70:2B 2c e4 02 d0 0c 80 C5 00 01 00 20 00 00 +、???????? ?。。 (笑声)
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0:00 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00… ?.........
    B0:1C 01 00 08 25 00 18 00 ff 33 83 74 80 00 00 00?????????????????
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0:00 43 94 07 60 f2 00 02 07 7f 00 00 00 00 00 00 00 .C?`…………………………………………………………
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0:5F 55 42 39 36 30 00 80 82 00 00 00 00 00 00 00 00 _UB960..?
    root@imx8mp-var-dart:~#

    [2]启用 CSI-2发送器
    CSI_CTL >>寄存器0x33值0x02
    CSI_CTL2 >>寄存器0x34值0x01
    FWD_CTL1 >>寄存器0x20值0x0

    (结果)
    root@imx8mp-var-dart:~# i2cdump -f 2 0x3D
    未指定大小(使用字节数据访问)
    警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况!
    我将探测文件/dev/i2c-2、地址0x3D、模式字节
    继续? [y/n]、是
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
    00:7A 00 1e 40 d0 01 00 fe 1c 10 7a 7a 0f b9 00 ff zz。@?????zz?。
    10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02… ??
    20:00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.?..........
    30:00 00 01 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00……………………………………………
    40:00 A9 71 01 00 00 20 00 00 00 12 00 03 04 25。?q?.. ????%
    50:20 00 00 00 00 00 00 00 58 00 b0 88 00 00....... 十.??
    60:00 00 00 00 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f 88 88 ?。 ???
    70:2B 2c e4 02 d0 0c 80 C5 00 01 00 20 00 00 +、???????? ?。。 (笑声)
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0:00 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00… ?.........
    B0:1C 01 00 08 25 00 18 00 ff 33 83 74 80 00 00 00?????????????????
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0:00 43 94 02 60 f2 00 02 07 7f 00 00 00 00 00 00 00 .C?`…………………………………………………………
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0:5F 55 42 39 36 30 00 80 82 00 00 00 00 00 00 00 00 _UB960..?
    root@imx8mp-var-dart:~#

    此致、
    吊信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您在这里犯了一个错误、在浏览设置的 CSI 启用部分时、您还需要设置0x33[0]= 1。  您应该写入0x33 -> 0x03。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    正如您所说、我将此0x33 reg 从0x01更改为0x03。

    我得到了信号(相机的信号)。它工作正常。

    (我检查了摄像机的信号,就像下面的蓝色圆圈...它的工作原理... 我使用了示波器)

    但是、我无法 在屏幕上显示此视频。

    我的意思是...摄像头的信号正常工作(通过示波器)

            我无法在显示屏上显示此摄像头的信号。

    (我使用了以下命令进行显示>>  GS-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 ! 视频/x-raw、宽=1280、高=720 ! autovideosink sync-false )

    此致、

    吊信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    您是否确定 SoC 可以承受您使用的速度和连续时钟?  如果 TX 端口输出数据、但 SoC 看不到数据、则可能是 SoC 存在问题。  您是否能够看到960的测试模式?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     

    (Q)您是否确定 SoC 能够承受您使用的速度和连续时钟?

    (a)是的,这是正确的。

    (Q)如果 TX 端口输出数据、但 SoC 无法看到、则可能是 SoC 存在问题。  您是否能够看到960的测试模式?

    (a)是的,我同意。

       此外,测试模式可以正常工作,但我看不到视频(相同)

     

    我对测试模式有疑问

    如果启用测试模式,

    当我们使用4通道时,所有4通道是否都是测试模式,如下图1所示?

                                   4通道中的一个测试模式是否与下图2类似?

    此致、

    吊信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试模式将对图片1等车道使用全部功能。 您能否检查 VCID 是否已正确映射?  SoC 可能正在寻找特定的 VCID、而器件输出的是错误的 VCID。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    谢谢你。   

    无论如何、DS90UB960都能正常工作。  

    正如您所说、我正在检查 VCID、器件正在输出等...

    由于重管理问题与 SOC 相关、我将关闭此问题。

    此致、

    吊信。