This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:SDI 输出选择监控器正常工作

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111952/lmh0340-sdi-output-select-monitor-to-work

器件型号:LMH0340

您好,

 一位客户将 LMH0340用于 SDI 串行器应用、他发现某些显示器可以正常工作、但某些显示器无法正常工作。 例如、 如果他使用  Semtech GS2971A、则无法显示、因此问题是 GS2971A 无法显示、或者 LMH0340需要选择监视器类型?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaylin、

    我们无法评论或不知道 Semtech GS2971A 为何无法显示图像。

    LMH0340是一款串行器、由 FPGA 驱动。 因此、SDI 图像组帧实际上由 FPGA 生成。 只要 FPGA 能够支持该视频监控器、LMH0340就应该能够显示图像。 LMH0340执行串行化、FPGA 执行所有 SDI 视频图像组帧并支持不同的监视器。

    此致、Nasser