This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:温度传感器精度

Guru**** 1136200 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125086/dp83tc811r-q1-temperature-sensor-accuracy

器件型号:DP83TC811R-Q1

您好、专家、

您能否帮助我了解 DP83TC811R-Q1的内部温度传感器的精度?  

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    寄存器 0x0483中读取的温度传感器值与下图相对应:  

    遗憾的是、传感器的精确数字精度尚未确定、因此我无法提供 此信息。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    以下是客户的反馈、您对他们有什么建议吗?  

    ℃、℃℃我们处于安全状态(数据表定义的最大温度为150 μ V)、当我们使用它时、我们必须将该值设置为不大于101、因为在步骤110中、超过限制165 μ V 已经超过150 μ V。

    但在这种…下、我们只是浪费了15℃裕度(最大150℃- 135℃)。 您对我们如何改进有什么想法吗? 或没有什么真正的帮助…。

    谢谢!

    Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    我了解客户的问题、但遗憾的是温度传感器值无法更改。

    谢谢、

    David