请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC811R-Q1 您好、专家、
您能否帮助我了解 DP83TC811R-Q1的内部温度传感器的精度?
谢谢!
Eden Wen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
您能否帮助我了解 DP83TC811R-Q1的内部温度传感器的精度?
谢谢!
Eden Wen
尊敬的 David:
以下是客户的反馈、您对他们有什么建议吗?
℃、℃℃我们处于安全状态(数据表定义的最大温度为150 μ V)、当我们使用它时、我们必须将该值设置为不大于101、因为在步骤110中、超过限制165 μ V 已经超过150 μ V。
但在这种…下、我们只是浪费了15℃裕度(最大150℃- 135℃)。 您对我们如何改进有什么想法吗? 或没有什么真正的帮助…。
谢谢!
Eden Wen