This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:RGMII 发送和接收采样点

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127382/dp83tc811s-q1-rgmii-transmit-and-receive-sampling-point

器件型号:DP83TC811S-Q1

大家好、

从数据表中可以看出、RGMII 数据仅在 CLK 的上升沿进行采样。 这是否适合发送和接收条件? 此外、我在图7-3至7-6中找不到明确的答案。

根据客户的测试、他们发现发送(物理层到 MAC)数据是在下降沿(左)采样、而接收(MAC 到 PHY)数据是在上升/下降(?)时采样

客户认为发送和接收的数据采样点应保持一致、您是否可以澄清?

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    您是否看到任何数据包错误或传输数据问题?

    此外、您现在的运行速度是多少? 1000 Mbps?

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    数据采样点应清晰描述、并遵循相关标准(如果有)、您能否直接回答我的问题?  811不支持1Gbps、而是100Mbps。

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    PHY 输出快照看起来正常。
    我们不知道为什么 MAC 的时钟和数据输出之间存在偏差。 它们可能在 MAC 侧具有可编程性选项来控制偏斜
    PHY 端看起来正常。

    此致、

    Alvaro