请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC811S-Q1 大家好、
从数据表中可以看出、RGMII 数据仅在 CLK 的上升沿进行采样。 这是否适合发送和接收条件? 此外、我在图7-3至7-6中找不到明确的答案。
根据客户的测试、他们发现发送(物理层到 MAC)数据是在下降沿(左)采样、而接收(MAC 到 PHY)数据是在上升/下降(?)时采样
客户认为发送和接收的数据采样点应保持一致、您是否可以澄清?
东宝