Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB928Q-Q1 主题中讨论的其他器件:ALP、 USB2ANY
您好、专家、
我们的客户现在仅使用928、他们希望使用内部图形生成来测试其电路。 显示参数如下所示。 您能否使用模式生成来帮助为928生成寄存器配置? 谢谢。
BR、
ElecCheng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY
您好、专家、
我们的客户现在仅使用928、他们希望使用内部图形生成来测试其电路。 显示参数如下所示。 您能否使用模式生成来帮助为928生成寄存器配置? 谢谢。
BR、
ElecCheng
您好、电子
在 ALP 上、您可以使用演示模式、它将为您提供寄存器值、但请注意、当您在 patgen 发生器选项卡上应用参数时、它不会自动为您提供 patgen 抵抗器。 这需要在 patgen 寄存器选项卡上手动完成。 请参阅 链接- SNLA132G。 为了对 UB928进行编程、我建议使用"USB2ANY/Aardvark Setup"、因为一旦您在所连接的 UB928器件上确认了设置、它就会将配置的寄存器值发送到 UB928。