This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:请帮助生成模式脚本

Guru**** 2928210 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127203/ds90ub928q-q1-please-help-generate-pattern-script

器件型号:DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

您好、专家、

我们的客户现在仅使用928、他们希望使用内部图形生成来测试其电路。 显示参数如下所示。 您能否使用模式生成来帮助为928生成寄存器配置? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

     建议使用模拟 LaunchPad 来生成图形。 我们在 UB928 ALP 文件中提供了"图形发生器"选项卡、使用规格进行测试很容易。 如果他们对在 ALP 上生成模式脚本有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    实际上、我手头没有 EVM。 我可以使用演示模式来生成寄存器配置吗? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    在 ALP 上、您可以使用演示模式、它将为您提供寄存器值、但请注意、当您在 patgen 发生器选项卡上应用参数时、它不会自动为您提供 patgen 抵抗器。  这需要在 patgen 寄存器选项卡上手动完成。 请参阅 链接- SNLA132G。  为了对 UB928进行编程、我建议使用"USB2ANY/Aardvark Setup"、因为一旦您在所连接的 UB928器件上确认了设置、它就会将配置的寄存器值发送到 UB928。