This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:在1000M 介质转换器模式下、phy 寄存器

Guru**** 2409930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128352/dp83869hm-in-1000m-media-converter-mode-phy-register

器件型号:DP83869HM

你(们)好  

我是这个领域的初学者。 我的母语不是英语,所以我可能会感到尴尬。

 重要提示:1000 Mbps 介质转换器模式所需的寄存器配置:-将0x1FFC 写入寄存器0x01EC (将位[0]设置为0)

-  通过查阅数据表无法找到0x01EC 寄存器。

 配置寄存器0x01DF 后、执行以下操作。
•将0x1140写入寄存器0x0000
•将0x5048写入寄存器0x0010
•将0x1140写入寄存器0x0C00 9 <-  这里是什么9? 我在任何地方都找不到9个。

-在问题1中、只会在0x01EC 寄存器中写入0x1FFC、但也会在0x0000、0x00100x0c009中写入。

  我应该写入全部四个寄存器吗? 或者、我是否只需在0x01EC 上写下它?

3. 如果我根据设置表设置了引脚,介质转换器功能是否在不记录寄存器值的情况下工作?

[1000m 介质转换器模式 设置]

引脚22开路

引脚36开路

引脚35 2.49K 上拉至 VCC

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daechan、

    感谢您与我们取得联系。

    1EC 是一个内部寄存器、未通告。 但是、该值必须/可以按照数据表中的规定进行设置。
    在0x0C00 9上、额外的9是一个拼写错误。 请将0x1140编程到0x0C00寄存器。
    所有四个寄存器应在1000M 介质转换器模式下写入。 如果根据设置表对器件进行绑定、则只需设置0x1EC 寄存器。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    --
    此致、
    Gokul。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好解释。

    我的理解是否正确?

    在硬件级别、根据设置表设置器件时、只需设置0x1EC 寄存器。

    2.如果未根据设置表进行设置,则必须设置全部四个寄存器,才能将其设置为介质转换器模式。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daechan、

    您的理解是正确的。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gokul

    但是我设置了自举、我是否必须遵循[9.4.9.1扩展地址空间访问]?

    '0x01EC'超过5BIT。


    将0x1FFC 写入寄存器0x01EC (将位[0]设置为0)
    1.将0x1F 写入寄存器0x0D。
    2.将0x01EC 写入寄存器0x0E。
    3.将0x401F 写入寄存器0x0D。
    4.将0x1FFC 写入寄存器0x0E。

    ·很棒 ·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daechan、

    是的、您必须遵循相同的要求。

    --
    此致、
    Gokul。