你(们)好
我是这个领域的初学者。 我的母语不是英语,所以我可能会感到尴尬。
重要提示:1000 Mbps 介质转换器模式所需的寄存器配置:-将0x1FFC 写入寄存器0x01EC (将位[0]设置为0)
- 通过查阅数据表无法找到0x01EC 寄存器。
配置寄存器0x01DF 后、执行以下操作。
•将0x1140写入寄存器0x0000
•将0x5048写入寄存器0x0010
•将0x1140写入寄存器0x0C00 9 <- 这里是什么9? 我在任何地方都找不到9个。
-在问题1中、只会在0x01EC 寄存器中写入0x1FFC、但也会在0x0000、0x00100x0c009中写入。
我应该写入全部四个寄存器吗? 或者、我是否只需在0x01EC 上写下它?
3. 如果我根据设置表设置了引脚,介质转换器功能是否在不记录寄存器值的情况下工作?
[1000m 介质转换器模式 设置]
引脚22开路
引脚36开路
引脚35 2.49K 上拉至 VCC
谢谢你。