This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:TIC10024QDCPRQ1电压采集检测故障

Guru**** 1554590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128326/tic10024-q1-tic10024qdcprq1-voltage-acquisition-detection-failure

器件型号:TIC10024-Q1

降级:

   

目前、客户发现在产品故障分析中、TIC10024QDCPRQ1芯片的部分通道级采集故障、相关情况描述如下:

1.最近,终端客户报告了五 次设定级别的采集失败,导致相关功能无法正常工作,并可在断电和重新启动后恢复正常;

2.根据目前的故障点,可以看出主要有异常通道 IN1、iN5、IN15和 IN17;

通过 CAN 总线读取的数据分析表明 MCU 主程序逻辑正常运行、MCU 通过 SPI 总线读取输入信号、某些通道信号正常收集、这证明了 SPI 数据的读取正常;

附件是我们的 DI 收集电路图、如下所示。

请根据芯片的工作原理提供技术支持并分析此类故障的可能原因。这件事很紧急、请尽快处理、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很乐意提供支持。

    请提供有关"故障点"的更多信息、以及"异常通道 IN1、IN15和 IN17"的含义是什么?  这些通道具有与所有其他通道相同的无源组件。

    您共享的原理图未提供有关监控的开关或信号类型、器件配置方式(湿性电流电平和方向(拉电流/灌电流)以及连续或轮询模式、比较器阈值电压电平等)的相关信息。

    此外、请说明这些引脚上的开关或信号类型、以及您观察到的有关这些引脚的"异常"情况。  您如何确定这些输入是否异常? 您是否测量 INx 引脚上的电压、然后读取 IN_STAT_COMP (比较器阈值状态)、并确定这些特定输入位未根据您在引脚上测量的电压进行设置?  您是否有任何要共享的数据、例如范围图等?

    请解释器件的配置方式、并提供所有寄存器值的列表供我查看。 是否设置了任何中断状态位?如果设置了、哪些位?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan:

    发生故障时、无法通过 SPI 接口读取 IN1、IN15和 IN17开关的状态。 其他接口可以正常读取状态。  这些输入被连接至电源开关、电源电压不超过28V、 轮询模式、1mA~5mA。

    寄存器配置如下:

    地址        值

    0x1b       0xFFFF

    0x1C       0x3FC5F

    0x21        0xFFF

    0x1D       0x9249

    0x1E       0x249200

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IN1配置为灌电流(0x1C[1]= 1)、这与连接到电源电压的开关一致。  您原来的帖子也提到了 iN5、并且它被配置为电流源(0x1C[5]= 0)。  当 iN5配置为电流源时、它应与基于接地的开关一起使用、而不应连接到电源电压。  iN5也是故障输入吗?

    IN15和 IN17仅是基于接地的开关、必须用作电流源。  这两个输入不适合连接到电源电压。  因此、我不清楚您的应用中所有三个输入是如何连接的。  

    IN1和 iN5湿性电流已设置为1mA。  根据开关电阻和其他元件的不同、在较高的电压电平下、这可能会变为低电平、从而将引脚上的电压更改为超出设置为4V 的比较器阈值的电平。

    IN15和 IN17没有启用任何湿性电流、因此它们只是用于监控外部电压。

    您能否提供代表这些开关和组件(电阻器/电容器等)的图示或简单电路、以便我非常清楚电路的外观?

    发生什么类型的"故障"、它是否高于正常电压电平?  您是否能够重现此问题?  如果是、您能否在 IN 引脚未读回预期值时测量其电压?  虽然我仍然不清楚开关的配置方式、但听起来1mA 和无湿性电流配置对于高达28V 的电源电压而言太低。  您可能只需要更高的湿性电流电平。

    此致、

    Jonathan