降级:
目前、客户发现在产品故障分析中、TIC10024QDCPRQ1芯片的部分通道级采集故障、相关情况描述如下:
1.最近,终端客户报告了五 次设定级别的采集失败,导致相关功能无法正常工作,并可在断电和重新启动后恢复正常;
2.根据目前的故障点,可以看出主要有异常通道 IN1、iN5、IN15和 IN17;
通过 CAN 总线读取的数据分析表明 MCU 主程序逻辑正常运行、MCU 通过 SPI 总线读取输入信号、某些通道信号正常收集、这证明了 SPI 数据的读取正常;
附件是我们的 DI 收集电路图、如下所示。
请根据芯片的工作原理提供技术支持并分析此类故障的可能原因。这件事很紧急、请尽快处理、谢谢!