请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75DP159 大家好、David
希望你们做的很好!
我的客户在其项目中使用 SN75DP159、他们通过 SN75DP159将成像数据从 FPGA 传输到外部监控器。 他们说、如果终端是4K 显示器、他们看不到任何成像、如果终端是2k 显示器屏幕、他们可以看到成像。 下面是客户原理图、寄存器配置和测试结果。



这似乎是与布局相关的问题、因为客户可以在2k 显示器屏幕上看到成像。 我们能否调整或重新配置寄存器来帮助客户解决4K 显示器屏幕的问题?
非常感谢!
Bill