This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:SN75DP159无法在4K 监视器中显示成像、但可以在2k 监视器中显示成像。

Guru**** 2504945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126363/sn75dp159-sn75dp159-can-not-show-imaging-in-4k-monitor-but-can-show-imaging-in-2k-monitor

器件型号:SN75DP159

大家好、David

 希望你们做的很好!

 我的客户在其项目中使用 SN75DP159、他们通过 SN75DP159将成像数据从 FPGA 传输到外部监控器。 他们说、如果终端是4K 显示器、他们看不到任何成像、如果终端是2k 显示器屏幕、他们可以看到成像。 下面是客户原理图、寄存器配置和测试结果。  

  这似乎是与布局相关的问题、因为客户可以在2k 显示器屏幕上看到成像。 我们能否调整或重新配置寄存器来帮助客户解决4K 显示器屏幕的问题?

非常感谢!

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    一些澄清问题:

    您能否提供客户尝试使用的4K 显示器的一些信息、例如:确切的垂直和水平像素、刷新率和颜色深度(每像素位数)?

    此外、它们在屏幕和转接驱动器之间使用的布线规格是什么?

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    另一件事是、您能否查看您的时钟并确保速率与您设置 TDMS_CLK_Ratio 的方式一致?

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach

    幸会! 我已将链接发送给客户、客户将回复您。 非常感谢您的支持!

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、  

    很高兴见到你!

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户找到问题并解决了问题。