Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS
大家好、
我们是否有用于 SN65DPHY440SS 的 IBIS 模型? 我的客户正在评估 SN65DPHY440SS、他们希望在 ADS 中对该部件进行仿真。
您能提供此型号吗?
另一个问题是、我们能否将 S 参数模型转换为 IBIS 模型?
TKS 和 BRS
达信
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS
大家好、
我们是否有用于 SN65DPHY440SS 的 IBIS 模型? 我的客户正在评估 SN65DPHY440SS、他们希望在 ADS 中对该部件进行仿真。
您能提供此型号吗?
另一个问题是、我们能否将 S 参数模型转换为 IBIS 模型?
TKS 和 BRS
达信
您好!
ADS 软件支持这两种型号。
对于 s 参数、 它是一个混合模式 s 参数、包括差分模式(端口1-5)和共模(端口6-10)。
要使用加密的 HSpice 模式、请参阅此 Keysight 链接 https://edadocs.software.keysight.com/display/ads2009/Encrypted+HSPICE。
谢谢
David
达信
我们没有用户指南。
但端口顺序是
下面是 ADS 仿真设置的一个示例。

谢谢
David
达信
为什么 TX 和 RX 被分成两个文件? 它们之间的交互方式。 我不理解如何仿真整个信号链通道。
输入信号的仿真似乎在 RX 文件端接。 它与 TX 文件没有关系。 据我了解、S 参数是 一 个双向参数模型、显示了输入和输出之间的关系。
***您必须单独模拟 TX 和 RX 模型。 这些模型是 s 参数模型、不提供从输入到输出的完整路径。
您上面提到的 HSpice 模型是否可用于模拟 输入和输出之间的关系?
***它们应该运行两个单独的模拟,一个用于 RX,另一个用于 TX。 模型本身不会将 RX 和 TX 组合在一起。
该模型是仅适用于高速模式的单通道模型
适用于 单通道 HS Rx 的 DPHY440_HS_RX_EQ_ENC.HSP // HSpice 文件
//引脚列表:
// VCC_1p8 电源。 标称1.8V
// GND 接地
// d 数字化 EQ 输出
// eqoutp 正 EQ 输出
// da_p 正数据输入(DPHY440的 DAxP 引脚)
// da_n 负数据输入(DPHY440的 DAxN 引脚)
// eqoutn 负 EQ 输出
// Dz 数字化 EQ 输出(反极性)
// eq 三电平输入用于 EQ 电平选择。
// 0:0dB;0.5*VCC_1p8:2.5dB;VCC_1p8:4dB
适用于 单通道 HS TX 的 DPHY440_HS_TX_ENC.HSP/HSpice 文件
//引脚列表:
// ERC_1 {ERC_1、ECR_0}是针对 HS 边沿速率的2位控制。
// ERC_0 逻辑高电平:1.2V、逻辑低电平:0V。
// DATA_IN HS-TX 数据输入(来自数字内核)、输入高电平为1.2V、输入低电平为0V。
最大1Gbps。
// vsadj_1 {vsadj_1、vsadj_0}是 VOD 的2位控制。
// vsadj_0 逻辑高电平:1.2V、逻辑低电平:0V。
00:180mV 01:200mV (默认值) 1x:220mV
// GND 接地
// VCC_1p8 电源。 标称1.8V
// dout1p 正输出。 (DPHY440的 DBxP 引脚)
// dout1n 负输出。 (DPHY440的 DBxN 引脚)
TX 和 Rx 的示例文件
Input_Rx.HSP //参考仿真输入文件,不包括跟踪/电缆
Input_TX.HSP //参考仿真输入文件,不包括跟踪/电缆
您还需要 HSpice 许可证才能运行仿真。
谢谢
David