This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:是否有适用于 SN65DPHY440SS?的 IBIS 模型

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126438/sn65dphy440ss-do-we-have-ibis-model-for-sn65dphy440ss

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

 我们是否有用于 SN65DPHY440SS 的 IBIS 模型? 我的客户正在评估 SN65DPHY440SS、他们希望在 ADS 中对该部件进行仿真。

您能提供此型号吗?

另一个问题是、我们能否将 S 参数模型转换为 IBIS 模型?

TKS 和 BRS

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信

     我们只有 s 参数模型(www.ti.com/.../SN65DPHY440SS HSpice 模型可用于 DPHY440。 如果您需要加密的 HSpice 模型、请告诉我、我可以通过私人邮件将其发送给您。  

    我不知道将 s 参数模型转换为 IBIS 模型的方法、因为 S 参数模型不考虑互连结构的具体形式、而是将互连结构简单地视作黑盒。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否使用这两个模型(s 参数和 HSpice)在 ADS 软件中进行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS 软件支持这两种型号。

    对于 s 参数、 它是一个混合模式 s 参数、包括差分模式(端口1-5)和共模(端口6-10)。

    要使用加密的 HSpice 模式、请参阅此 Keysight 链接 https://edadocs.software.keysight.com/display/ads2009/Encrypted+HSPICE

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我们是否有应用手册介绍如何仿真 S 参数模型 INADS 软件?

    客户现在对此有一些问题。

    Tks 和 BRS

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信

    我们没有用户指南。  

    但端口顺序是  

    • 端口1至端口5是 DA0至 DA3的差分端口、例如、S11是 DA0P/DA0N 的差分 R/L、S22是 DA1P/DA1N 的差分 R/L、…。
    • 端口6至端口10是 DA0至 DA3的 CM 端口、例如、S66是 DA0P/DA0N 的 CM R/L、S77是 DA1P/DA1N 的 CM R/L、…。

    下面是 ADS 仿真设置的一个示例。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    为什么 TX 和 RX 被分成两个文件? 它们之间的交互方式。 我不理解如何仿真整个信号链通道。

    输入信号的仿真似乎在 RX 文件端接。 它与 TX 文件没有关系。 据我了解、S 参数是 一 个双向参数模型、显示了输入和输出之间的关系。

    您上面提到的 HSpice 模型是否可用于模拟  输入和输出之间的关系?

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信

    为什么 TX 和 RX 被分成两个文件? 它们之间的交互方式。 我不理解如何仿真整个信号链通道。

    输入信号的仿真似乎在 RX 文件端接。 它与 TX 文件没有关系。 据我了解、S 参数是  一 个双向参数模型、显示了输入和输出之间的关系。

    ***您必须单独模拟 TX 和 RX 模型。 这些模型是 s 参数模型、不提供从输入到输出的完整路径。

    您上面提到的 HSpice 模型是否可用于模拟  输入和输出之间的关系?

    ***它们应该运行两个单独的模拟,一个用于 RX,另一个用于 TX。 模型本身不会将 RX 和 TX 组合在一起。

    该模型是仅适用于高速模式的单通道模型

     

    适用于  单通道 HS Rx 的 DPHY440_HS_RX_EQ_ENC.HSP // HSpice 文件

     

        //引脚列表:

     

        // VCC_1p8   电源。 标称1.8V

     

        // GND       接地

     

        // d         数字化 EQ 输出

     

        // eqoutp    正 EQ 输出

     

        // da_p      正数据输入(DPHY440的 DAxP 引脚)

     

        // da_n      负数据输入(DPHY440的 DAxN 引脚)

     

        // eqoutn    负 EQ 输出

     

        // Dz        数字化 EQ 输出(反极性)

     

        // eq        三电平输入用于 EQ 电平选择。

     

        //            0:0dB;0.5*VCC_1p8:2.5dB;VCC_1p8:4dB

     

     

     

    适用于 单通道 HS TX 的 DPHY440_HS_TX_ENC.HSP/HSpice 文件

     

     

     

        //引脚列表:

     

        // ERC_1     {ERC_1、ECR_0}是针对 HS 边沿速率的2位控制。

     

        // ERC_0     逻辑高电平:1.2V、逻辑低电平:0V。

     

        // DATA_IN   HS-TX 数据输入(来自数字内核)、输入高电平为1.2V、输入低电平为0V。

     

                       最大1Gbps。

     

        // vsadj_1   {vsadj_1、vsadj_0}是 VOD 的2位控制。

     

        // vsadj_0   逻辑高电平:1.2V、逻辑低电平:0V。

     

                       00:180mV 01:200mV (默认值) 1x:220mV

     

        // GND       接地

     

        // VCC_1p8   电源。 标称1.8V

     

        // dout1p    正输出。 (DPHY440的 DBxP 引脚)

     

        // dout1n    负输出。 (DPHY440的 DBxN 引脚)

     

     

     

    TX 和 Rx 的示例文件

     

    Input_Rx.HSP          //参考仿真输入文件,不包括跟踪/电缆

     

    Input_TX.HSP          //参考仿真输入文件,不包括跟踪/电缆

    您还需要 HSpice 许可证才能运行仿真。

    谢谢

    David