This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046IBVF 中的复位控制问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128653/reset-control-issue-in-tusb2046ibvf

主题中讨论的其他器件:TUSB2046B

大家好、


美好的一天  

我们在 Xavier AGX SOM 的帮助下设计了定制载板。 通常、在切换复位引脚后、USB 2.0必须枚举在切换后不枚举的位置。 复位引脚由 SOM 控制。
在切换 RESET 引脚期间观察到所需的值。 请求您建议任何上电序列可用于处理 RESET 引脚。
请仔细查看此内容并执行必要的操作。

   

我已附上原理图 USB 2.0原理图和方框图供参考。

谢谢、

Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pooja Ak

    TUSB2046B 需要在3.3V (Vcc)达到90%后的100us 至3ms 的上电复位脉冲。  对于器件而言、小于100us 的任何时间都过短、任何大于3ms 的时间都可能干扰 USB 枚举(主要是嵌入式系统的问题)。

    您还可以检查48MHz 时钟吗?  时钟 μs 必须在复位窗口的最后60 μ s 内有效。

    我看到 EEDATA 被拉至高电平、您是否也可以尝试将 EEDATA 拉至低电平?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回答,我们将检查并告诉我。

    谢谢、

    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们可以控制 REST 引脚并按预期工作。
    谢谢 David。