Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TUSB2046B大家好、
美好的一天
我们在 Xavier AGX SOM 的帮助下设计了定制载板。 通常、在切换复位引脚后、USB 2.0必须枚举在切换后不枚举的位置。 复位引脚由 SOM 控制。
在切换 RESET 引脚期间观察到所需的值。 请求您建议任何上电序列可用于处理 RESET 引脚。
请仔细查看此内容并执行必要的操作。
我已附上原理图 USB 2.0原理图和方框图供参考。
谢谢、
Pooja Ak