This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1048:转换期间的不良尖峰

Guru**** 2770925 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6112, DSLVDS1048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126115/dslvds1048-undesirable-spikes-during-transition

器件型号:DSLVDS1048
主题中讨论的其他器件:TMUX6112

你好

我看到信道上的不良尖峰应该很低。 当任何其他通道进行转换时、会在实例中发生尖峰。 请帮助。 这是一张图片。

谢谢你

最好

费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Faisal

    您可以共享您的设置、原理图和布局吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    这是电路的一个快照。 我使用 DSLVDS1048的输出驱动 TMUX6112。 DSLVDS1048接收来自 FPGA 板的输入。 互补输入端仅 由它们之间的100欧姆电阻器端接。  

    谢谢你

    费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否仅在 RIN2+2和 Rin3+/-上看到尖峰?

    需要将100欧姆端接放置在尽可能靠近 RX 的位置、以最大限度地减少信号反射。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    我看到所有 Rins 上都出现尖峰。

    谢谢

    费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费萨尔

    如果您只切换 Rin4+/-、您是否会在 Rin1+/-上看到尖峰?

    您还可以共享设计的原理图和布局吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David  

    是的、我也会在切换的通道上看到尖峰。  

    我正在使用 Cadence Allegro amd OrCAD。 很遗憾、许可证已过期、因此我现在无法访问原理图。  

    谢谢你

    费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费萨尔

    LVDS 标准(ANSI/TIA/EIA-644)为 LVDS 接收器指定了±100mV 的最大阈值。 我从示波器捕获中看到、您正在驱动~3V 信号。 您能否降低 Rin4+/-上的信号振幅并查看 Rin1+/-上的尖峰是否消失? 我正在尝试查看通道间的串扰是否是这里的根本原因。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    3V 信号实际上是 FPGA 输出的+-100mV LVDS 信号的对应器。 我使用该信号将输入信号到接收器的状态转换可视化。  

    如果您在这里发现串扰的任何影响、请告诉我。

    谢谢

    费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费萨尔

    那么、该3V 来自哪里呢? 我看到噪声尖峰对应于3V 信号的上升和下降、并尝试了解此3V 信号的源。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    3V 或 TTL 信号来自 FPGA 单元。 FPGA 可以以 LVDS 和 TTL 等多种形式提供相同的信号。 我将 TTL 信号应用于示波器以在示波器中可视化、但使用+-100mV LVDS 信号驱动接收器 IC。  

    是的、尖峰在逻辑电平转换时发生。

    谢谢  

    费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费萨尔

      我在实验室中有 DSLVDS1048 EVM、请给我一天时间、让我看看我是否可以重复 EVM 上的问题。

    是否有机会解决许可证问题、以便您可以向我发送原理图和布局文件?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    衷心感谢您的努力。 请告诉我您看到的内容。

    我希望在本周四获得续订的许可证。  

    最好

    费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费萨尔

    我认为我能够在 EVM 上重现此问题、现在我正在寻找一种方法来降低尖峰。 如果我可以找到解决方案、我将对其进行更新。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    很酷! 请告诉我。

    谢谢  

    费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费萨尔

    在驱动 DSLVDS1048 LVDS 输入时、您是驱动差动还是单端? 如果您是差动驱动、您能否减小线对内偏斜并查看尖峰是否变小?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    我以差分方式驱动它。 在我的新设计中、我将减少线对内和线对间偏斜。 重现此场景时、您是否看到任何其他问题? 串扰是否会导致问题?

    请告诉我。

    谢谢你

    费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费萨尔

    我在 EVM 上看到的问题不是串扰问题。 输入端的线对内偏移看起来会产生 共模电压 VCM_SKEW 或共模噪声。 此共模噪声耦合到 DSLVDS1048电源中、然后影响所有输入、从而导致您在示波器捕获中看到的尖峰。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    非常感谢您的建议。 我正在将您推荐的技术应用到我的新设计中。 希望它能正常工作。  

    最好

    费萨尔