Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9548A 主要有两个问题需要您的帮助来确认:
作为扩展 I2C 芯片、如果 tca9548pwr 的地址设置为0x70 (或其他固定地址)、则安装在扩展8通道 I2C 总线上的 I2C 器件的地址是否不能为0x70?
由于 PCB 已经过隔音、目前 tca9548pwr A0、A1和 A2已接地、并且地址为0x70、因此应用中将存在地址冲突。
PCB 按如下方式连接:A0和 A1在复位时短路、并通过10kohm 电阻上拉至3.3V、A2连接至 GND、地址更改为0x73。 没关系吗?