This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:地址分配问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131375/tca9548a-address-allocation-problem

器件型号:TCA9548A

主要有两个问题需要您的帮助来确认:
作为扩展 I2C 芯片、如果 tca9548pwr 的地址设置为0x70 (或其他固定地址)、则安装在扩展8通道 I2C 总线上的 I2C 器件的地址是否不能为0x70?
由于 PCB 已经过隔音、目前 tca9548pwr A0、A1和 A2已接地、并且地址为0x70、因此应用中将存在地址冲突。
PCB 按如下方式连接:A0和 A1在复位时短路、并通过10kohm 电阻上拉至3.3V、A2连接至 GND、地址更改为0x73。 没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了原理图。 请尽快确认。 我们正在等待结果来修改我们的 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="324122" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131375/tca9548a-address-allocation-probleme"]1. 作为扩展 I2C 芯片、如果 tca9548pwr 的地址设置为0x70 (或其他固定地址)、则安装在扩展8通道 I2C 总线上的 I2C 器件的地址是否不能为0x70?

    正确。 次级通道上的下游器件地址不应与 TCA9548A 相同。

    [引用 userid="324122" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131375/tca9548a-address-allocation-probleme"]2. 由于 PCB 已经过隔音、目前、tca9548pwr A0、A1和 A2已接地、并且地址为0x70、因此应用中将存在地址冲突。
    PCB 按如下方式连接:A0和 A1在复位时短路、并通过10kohm 电阻上拉至3.3V、A2连接至 GND、地址更改为0x73。 它是否正常?[/报价]

    是的、没关系。  

    -Bobby