This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:VCO 与重定时器/CDR 的关系

Guru**** 2944830 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131621/ds125df410-relationship-of-vco-and-retimer-cdr

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件: DS250DF410

我们 正在尝试更好地了解 DS125DF410中寄存器和功能块的定义。 数据表使用了 VCO 和 CDR 这两个术语、它们在方框图级别上看起来像是两个独立的函数:

据我们所知、CDR 应该是一种独立功能、它具有自己的电路集、包括内部 VCO。 因此、方框图上显示的 VCO 块不应是 CDR 功能的一部分。 我们的理解是否正确? 如果是、您能告诉我们这两者之间的关系吗? 例如、当我们手动更改 VCO 分频器值(寄存器0x18的位6:4)时、输入信号的 CDR 功能是否会受到影响?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到这个方框图可能会令人困惑。 下面是另一个 TI 重定时器 DS250DF410的方框图、它使用相同的架构。

    • 重定时器实现了两个关键功能:时钟和数据恢复(CDR)以及采样
    • 重定时器使用 PLL 功能从输入数据中恢复时钟、以将 VCO 锁定到特定频率
    • 随后、该从 CDR 恢复的时钟用于为数字采样逻辑计时、以有效地重定时输入数据、输出较低抖动版本的数据

    据我们所知、CDR 应该是一个独立的功能、它应该有自己的电路集、其中包括内部 VCO。因此方框图中显示的 VCO 块不应该是 CDR 功能的一部分。 我们的理解是否正确? 如果是、您能告诉我们这两者之间的关系吗?

     例如、当我们手动更改 VCO 分频器值(寄存器0x18的位6:4)时、输入信号的 CDR 功能是否会受到影响?

    • 用户无需手动配置 VCO
    • 用户只需指定 CDR 尝试锁定的数据速率以及 CDR 分频比。 默认情况下、重定时器采用1分频比。 用户可以选择强制除以2或除以4比率

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您向我们展示的方框图看起来更准确。