请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125DF410 主题中讨论的其他器件: DS250DF410
我们 正在尝试更好地了解 DS125DF410中寄存器和功能块的定义。 数据表使用了 VCO 和 CDR 这两个术语、它们在方框图级别上看起来像是两个独立的函数:

据我们所知、CDR 应该是一种独立功能、它具有自己的电路集、包括内部 VCO。 因此、方框图上显示的 VCO 块不应是 CDR 功能的一部分。 我们的理解是否正确? 如果是、您能告诉我们这两者之间的关系吗? 例如、当我们手动更改 VCO 分频器值(寄存器0x18的位6:4)时、输入信号的 CDR 功能是否会受到影响?
谢谢。