This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:请查看原理图和插图。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060472/tusb1044-please-review-the-schematic-and-artwork

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件: TUSB211

您好、TI 专家、

我的客户使用 TUSB1044绘制了第一个原理图。

您能否查看原理图和插图?

这是客户提出的问题。

在原理图中、USB 2.0信号的折返来自主机连接器(J6)-> USB 多路复用器(U12)-> USB 调节器(U13)->目标侧连接器(J1)。 它的顺序是否正确? 还是应该更改 U12和 U13的序列?

2.如果方向是固定的、我们应该如何设置 DIREC[1:0]、翻转和交换引脚?
(例如、仅 J6至 J1/或仅 J1至 J6)

3.我们不考虑使用显示端口,但我们仅在情况下进行路由。 (AUXP (N)、SBU1 (2))
但是、如果对 USB3等其他信号有任何不良影响、我们将移除这些布线。 请检查此点。

4、与第3个视图相同、我们将 CTL1和 HPDIN 连接到 GND (不使用显示端口)、也请检查。

我随附原理图和返修页面文件、方便您使用。 谢谢。

e2e.ti.com/.../schematic_5F00_001.pdf

e2e.ti.com/.../artwork_5F00_001.brd

此致、
Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我将回顾一下远程信息处理和布局。 请提供1-2天的反馈。 您能否提供有关该应用的更多详细信息?

    1、当前配置正常。

    这些引脚可以具有静态电阻器配置。

    如果没有通信、AUX 和 SBU 信号不应影响 USB3。 我将检查这一点上的路由以进行确认。

    将这些引脚连接到 GND 不会出现问题。 我建议使用1k 电阻器选项、而不是直接短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的支持。

    实际上、这是为了保障 USB 驱动器的安全。 用户可以通过 BLE 应用控制主机和目标的连接、只有经过授权的用户才能更改连接配置。

    我需要有关答案2的更多信息、我应该从数据表中哪里参考?

    如果您有任何问题、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您可以参阅第7.3.3节的4级输入。 对于 Type-C 应用、翻转需要由 PD 控制器控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的支持。

    以下是客户关于查看原理图和艺术品的另一个请求。

    将这些引脚连接到 GND 不会出现问题。 我建议使用1k 电阻器选项、而不是直接短路。

    ->他们说他们没有足够的空间来插入1k Ω 电阻器。 我们能否将这些引脚直接连接到 GND? 预期的副作用是什么?

    另一个问题;

    图中的 GND 平面(L2)、用于 实现 ESD 性能的宽机箱接地(CH_GND)、以及用于 TUSB1044和 TUSB211的小 GND。 他们对此感到担忧、另请查看有关 GND 层的信息。 (例如、最好为 TUSB1044提供更大的 GND。)

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PD 电阻器只会限制通过引脚的输出电流。 此外、您的设计还具有两个 USB-C 插座。  USB-C 规范不允许在两侧都带有插座的器件。 USB 插座应在 CC 引脚上提供其自身的端接。 如果您要制作直通板、则需要将一个连接器更改为 USB-C 插头。 翻转需要手动控制或由 CC/PD 控制器控制。

    GND 平面应连接在一起 TUSB1044需要更多铜来实现散热。 应将 GND 空隙置于交流电容垫下方、以减少缺陷。  

    e2e.ti.com/.../schematic_5F00_001_5F00_reviewed.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的支持。

    我对您的回答有几个问题;

    1. 您能否清楚地指出什么是 PD 电阻器? 我在原理图上找不到它。

    2.如何手动控制翻转销? 由于我们只有一个用途、因此我们不会使用 CC 控制器。

    3.专利的确切含义是什么?

    这里还有一个问题、

    我在 TUSB1044中看不到 RESET 引脚。 我只能看到 SOFT_RESET 寄存器。

    您能为我提供有关硬件复位的指导吗?

    完成后、请向我发送有关页面的评论结果。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    PD 电阻器将是各种配置 引脚上的下拉电阻器。 它们现在不存在于原理图中。  

    2.没有使用最少的组件手动控制翻转的好解决方案,此引脚应由 PD/CC 控制器控制。

    3.我指的是由交流耦合电容器焊盘下方的 GND 引起的寄生电容。

    SLP_S1#引脚将是最接近上电复位的功能。 下面列出了我对图稿的唯一评论、适用于 TUSB1044部分。  

    GND 平面应连接在一起 TUSB1044需要更多铜来实现散热。 应将 GND 空隙置于交流电容垫下方、以减少缺陷。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的支持。

    客户根据您的建议修改了许多要点。

    我还有疑问。 可以检查一下吗?

    1、似乎只能通过 SLP_S0引脚禁用 RX 检测功能。 当出现严重错误时、无法重置此器件。 我是对的吗?

    2.关于翻转引脚、客户无法使用其他芯片组、因为 PCB 非常小。 而是希望通过 MCU 的 GPIO 进行控制。 是否有任何关于它的参考? (使用固件进行 CC/翻转控制的方法)

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    但是、如果 RX 检测被禁用、这是正确的。 但是、这将禁用链路并允许其不重新启动。 (Rx DETECT 是 USN 链路训练的第一步。)

    2.如果 MCU 也按照 USB-C 规范监控 CC 引脚、则可以实现这一点。 但是、您将无法通过 TI 找到此应用的参考代码。