Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB211
您好、TI 专家、
我的客户使用 TUSB1044绘制了第一个原理图。
您能否查看原理图和插图?
这是客户提出的问题。
在原理图中、USB 2.0信号的折返来自主机连接器(J6)-> USB 多路复用器(U12)-> USB 调节器(U13)->目标侧连接器(J1)。 它的顺序是否正确? 还是应该更改 U12和 U13的序列?
2.如果方向是固定的、我们应该如何设置 DIREC[1:0]、翻转和交换引脚?
(例如、仅 J6至 J1/或仅 J1至 J6)
3.我们不考虑使用显示端口,但我们仅在情况下进行路由。 (AUXP (N)、SBU1 (2))
但是、如果对 USB3等其他信号有任何不良影响、我们将移除这些布线。 请检查此点。
4、与第3个视图相同、我们将 CTL1和 HPDIN 连接到 GND (不使用显示端口)、也请检查。
我随附原理图和返修页面文件、方便您使用。 谢谢。
e2e.ti.com/.../schematic_5F00_001.pdf
e2e.ti.com/.../artwork_5F00_001.brd
此致、
Chase