This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867CRRGZ PHY CAN#39;t LINK 正常

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058701/dp83867cr-dp83867crrgz-phy-can-t-link-normally

器件型号:DP83867CR

我们使用 的是 DP83867CRRGZ、但无法正常链接、您能不能帮助检查原理图作为附件。

我们还想再次确认以下问题:

1.是否需要将 VDDA1P8 (引脚13、引脚48)连接到外部1.8V?

  如果没有连接、 这是否会导致   DP83867CRRGZ 出现任何问题?

2.对于自举设置、是否需要为 RX_CTRL 弹出 PU/PD 电阻器(引脚38)

  您能否帮助更详细地阐明 RX_CTRL 模式1-4的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert Tseng、  

    感谢您的查询。

    我将查看输入。 是否可以共享 PDF 原理图。 这使得审查更容易、更有效。

    此致、

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、  

    是的、我已附上 PDF 文件供您检查。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../Ethernet_5F00_PHY_5F00_DP83867.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert Tseng、  

    谢谢您。

    我预计下周初会审查并提供意见。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert Tseng、  

    在我查看原理图时、您可以尝试填充 PU 和 PD 电阻器。 如果您可以访问 MDIO 接口、则可以尝试按如下方式更改寄存器以进行测试。  

    自举模式1和2不适用于 RX_CTRL。

    必须将 RX_CTRL 自举配置为自举模式3或自举模式4。

    如果 RX_CTRL 引脚不能绑定到模式3或模式4、则配置寄存器4 (地址0x0031)的位[7]必须清零。

    使用千兆位以太网时、AutoNeg Disable 应始终设置为0。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、

    是否可以了解有关 VDDA1P8 (引脚13、引脚48)的更多详细信息?  如果没有连接、 这是否会导致  DP83867CRRGZ 出现任何问题?

    如果 RX_CTRL 的自举模式为1或2、 这是否会导致  DP83867CRRGZ 出现任何问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert Tseng、  

     模拟电路运行需要 VDDA1P8。 如果提供了外部电源 、则它们来自内部 LDO。

    RX_CTRL 仅将模式3和模式4作为有效状态。

    不建议使用其他模式。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert Tseng、  

    快速问题,您是否有机会使用 RX_CTRL 更改进行测试?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、

    我尝试测试 RX_CTRL 更改、但 PHY 仍然无法正常工作。

    PHY 的 TX/RX CLK_DELAY 是否有内部设置?

      或者、我们需要 通过硬件或软件设置 TX/RX CLK_DELAY 的设置?

      请帮助您建议设置方法吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert Tseng、  

    您是否在询问 RGMII 时钟延迟控制。 请在数据表中查找 RMII 延迟控制。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert Tseng、  

    您能否分享 MDI 接口 原理图? RJ45连接器+端接相关原理图。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、

    我在数据表中找到以下信息、PHY 的默认设置是什么?

    对于一般应用、是否有必要将位[0]/位[1]设置为"1"?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert Tseng、  

    这取决于 RGMII 布局。

    您是否能够看到器件在 RJ45侧上进行了连接?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、

    我们可以通过 RGMII 看到 PHY 器件、但无法通过 RJ45侧正常工作

    我对  RGMII 时钟延迟控制非常困惑;您的意思是我们不需要 通过寄存器0x0032设置位[0]/位[1]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert Tseng、  

    RGMII 时钟延迟用于 RGMII 接口、而不是 R45接口。

    如果 RGMII 看起来正常、则无需设置延迟配置。

    请分享 RJ45原理图。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、

    请参阅下面的变压器+RJ45原理图。

    我们使用跳线作为 MB 和变压器之间的连接。

    您还可以按如下所示检查连接。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Albert Tseng、  

    感谢您的输入。  看起来您是在100M 模式下使用器件。 可能不需要 RGMII 延迟控制配置。  

    我将审核并提供我的意见。

     您是否使用 LED 指示 灯?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、

    您说的 LED 电路是 DP83867ERGZ EVM、如下所示?

    如果是、我们不会将这些项目用于我们的 MB。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Albert Tseng、  

    感谢你的答复。 我问您电路板上是否有任何 LED 指示灯、您可以查看这些指示灯以检查链路。

    关于 磁性元件终端,请参阅以下文档第16页,并查看如何配置 一块电路板进行测试。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiducd5c/tiducd5c.pdf

    对此,

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Albert Tseng、  

    请参阅下面的一些主题。

    (+) DP83867IS:当 DP83867配置为100M 模式时、在 MDI 接口中使用哪2对。 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    (+) DP83867IS:2个 DP83867IS 之间的链路、仅有2个线对-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005225/dp83867is-100-base-tx-mode-tx-and-rx-pins/3716400

    我查看了原理图-提供了 PDF、总体看起来不错。

    请检查连接是否正确。

    您是否能够使用 MDIO 读取器件寄存器?

    对此,

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert Tseng、  

    请检查连接是否正确、并专注于镜像。

    您是否能够使用 MDIO 读取器件寄存器?

    对此,

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、

    关于器件寄存器、我们将尝试读取内容以供您检查。

    当前我有另一个来自客户要求 的问题、需要您的支持。

    我们需要使用 DP83867CR 连接到以太网软件、如下所示。

    1.此连接是否与 MDI 连接,适用于此应用程序?

    2.我们能否为 该应用替换 Megnetics (变压器)到交流耦合(电容器)?

    3.此应用是否有任何硬件设置和软件寄存器设置?

    4.您是否有我们可以跟进的参考设计作为此应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert Tseng、  

    感谢你的答复。 我将回顾这些信息并 返回。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert Tseng、  

    快速问题-客户是否使用原理图中所示的100M 或使用1G?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、

    我们的客户反馈速度为10M/100M/1G。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert Tseng、  

    感谢你的答复。

    对于 10M/100M/1G、 必须连接所有4条 MDI 线路。 0.1uF 电容器可用于隔离。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert Tseng、  

    您还有其他问题了。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert Tseng、  

    我将关闭该线程、因为我没有听到您的声音。

    此致、

    Sreenivasa