我们使用 的是 DP83867CRRGZ、但无法正常链接、您能不能帮助检查原理图作为附件。
我们还想再次确认以下问题:
1.是否需要将 VDDA1P8 (引脚13、引脚48)连接到外部1.8V?
如果没有连接、 这是否会导致 DP83867CRRGZ 出现任何问题?
2.对于自举设置、是否需要为 RX_CTRL 弹出 PU/PD 电阻器(引脚38)
您能否帮助更详细地阐明 RX_CTRL 模式1-4的功能?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用 的是 DP83867CRRGZ、但无法正常链接、您能不能帮助检查原理图作为附件。
我们还想再次确认以下问题:
1.是否需要将 VDDA1P8 (引脚13、引脚48)连接到外部1.8V?
如果没有连接、 这是否会导致 DP83867CRRGZ 出现任何问题?
2.对于自举设置、是否需要为 RX_CTRL 弹出 PU/PD 电阻器(引脚38)
您能否帮助更详细地阐明 RX_CTRL 模式1-4的功能?

您好、Kallikuppa、
是的、我已附上 PDF 文件供您检查。
非常感谢。
您好、Albert Tseng、
在我查看原理图时、您可以尝试填充 PU 和 PD 电阻器。 如果您可以访问 MDIO 接口、则可以尝试按如下方式更改寄存器以进行测试。
自举模式1和2不适用于 RX_CTRL。
必须将 RX_CTRL 自举配置为自举模式3或自举模式4。
如果 RX_CTRL 引脚不能绑定到模式3或模式4、则配置寄存器4 (地址0x0031)的位[7]必须清零。
使用千兆位以太网时、AutoNeg Disable 应始终设置为0。
此致、
Sreenivasa
您好、Albert Tseng、
感谢你的答复。 我问您电路板上是否有任何 LED 指示灯、您可以查看这些指示灯以检查链路。
关于 磁性元件终端,请参阅以下文档第16页,并查看如何配置 一块电路板进行测试。
https://www.ti.com/lit/ug/tiducd5c/tiducd5c.pdf
对此,
Sreenivasa
您好、Albert Tseng、
请参阅下面的一些主题。
(+) DP83867IS:当 DP83867配置为100M 模式时、在 MDI 接口中使用哪2对。 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
(+) DP83867IS:2个 DP83867IS 之间的链路、仅有2个线对-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
我查看了原理图-提供了 PDF、总体看起来不错。
请检查连接是否正确。
您是否能够使用 MDIO 读取器件寄存器?
对此,
Sreenivasa
您好、Kallikuppa、
关于器件寄存器、我们将尝试读取内容以供您检查。
当前我有另一个来自客户要求 的问题、需要您的支持。
我们需要使用 DP83867CR 连接到以太网软件、如下所示。
1.此连接是否与 MDI 连接,适用于此应用程序?
2.我们能否为 该应用替换 Megnetics (变压器)到交流耦合(电容器)?
3.此应用是否有任何硬件设置和软件寄存器设置?
4.您是否有我们可以跟进的参考设计作为此应用?