This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:有关连接到 MAC 的 dp83td510的问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059442/dp83td510e-evm-questions-about-dp83td510-conneted-to-mac

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

e2e.ti.com/.../Question-about-dp83td510-design-_2D00_-English.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要咨询团队。 我预计最迟会在12月9日前收到回复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    `s 你好! `ll 需要、我会提供有关我的设计的更多信息。 或许我的 docx 文件中的原理图有点模糊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     除了 PCB 和 dp83td10EVM 板中的 J20外、LED 似乎同时闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 RMII 连接、我们的 EVM 与 MAC 连接、在本例中、DP83822是 DP83TD510的 MAC、因此您的设计中的连接图应类似。

    为了诊断连接断开的位置、我建议将 DP83TD510置于 MII 回送(用于 MII 检查)和反向回送(用于 MDI 检查)中、以查看问题出在哪些地方、并生成一些外部数据包。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和耐心等待。   当我在电路板上正常使用时、应该修改 TI 分支中的寄存器、或者其他文件 dp83td510驱动程序吗? 在 MII 环回模式下进行调试时、应在 PHY 驱动器文件中更改或手动更改任何寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在交叉连接模式下、采用气密性 dp83td510与 dp83822相连。 是否需要在直接连接中将 dp83td510与 MPU 的 MAC 相连?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将交叉连接模式与直接连接区分开来? 我并不一定理解您的要求。

    关于正常运行、我想在修改当前设置条件之前研究连接断开的位置。

    请调查连接是否断开:

    1)在 DP83822和 DP83TD510之间(检查 MII 连接)

    2) DP83TD510 (EVM)和 DP83TD510 (客户)之间(检查 MDI 连接)

    3) DP83TD510和 imx68ull 之间(检查 MII 连接)

    可以通过各种配置来完成这些操作、这些配置包括在一个 PHY 上生成和检查 PRBS、并将另一个 PHY 置于适当的回送模式以将其路由回其来源。 有关 PRBS 的详细信息、请参阅 DP83TD510E 数据表第7.3.11节和 DP83822数据表第8.4.9节。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    `ll 您的建议、我会尝试找出无法建立连接的原因。 我的意思是交叉连接是 PHY RX 引脚连接到 MAC TX 引脚。 直接连接是物理层 RX 引脚连接到 MAC RX 引脚、与物理层通过背靠背模式连接物理层一样。 我`ll 先尝试您的建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    `ve、我更改了设计、并很满意! 您可以关闭此问题。