This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306

Guru**** 2541560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060514/pca9306-pca9306

器件型号:PCA9306

您好!  

我们收到了 PCN 20211019000.1,这会影响我们  目前从 TI 购买的两个 PN (PCA9306DCTR 和 PCA9306DCTT)。  

我们有以下问题

  1. 热变化是否是工艺变化的结果? 他们是否有意进行这些更改、如果是、原因是什么?
  2. 看起来最小/最大值变化是规范原始版本中的一种类型、但如果不是这样、请告诉我
  3. 以下内容是否说明封装更改?或者此器件型号是否仅更改? 此封装是否用于受影响的 PN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteban、

    已为此主题分配了一名 I2C 专家、并将立即对您作出响应。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="507298" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1060514/pca9306-pca9306"]热变化是否是工艺变化导致的? 他们是否有意进行这些更改、如果是、原因是什么?[/引述]

    是的、热变化是由不同的工艺技术导致的。 我们这样做是为了更新旧流程、因为晶圆制造厂发生了变化。

    [引用 userid="507298" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1060514/pca9306-pca9306"]似乎最小值/最大值更改是规范原始版本中的一种类型,但请告诉我是否不是这样

    唯一的最小/最大值变化是在 Vik 规格中、技术规格错误。 我们在该数据表中将其修正为与我们所有其他 I2C 数据表一致。

    多个交流特性的最大值已更改(增加)、如果您将此器件用于 I2C、这些更改将不会影响您的系统。 如果您需要有关这方面的更多具体信息、我可以向您发送一个 PowerPoint、说明更改。 (同样、对于 I2C 应用、此数据不有用)

    [引用 userid="507298" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1060514/pca9306-pca9306"]下面的内容是否说明了软件包更改或仅更改此器件型号? 此封装是否用于受影响的 PN?[/quot]

    这看起来像是与您提到的 PCN 无关的更改。 我相信根据2019年4月的日期,DQE 器件的封装已更改。。。 我猜封装高度是由于 VSSON 而修改为 X2SON。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    您能给我一个更改的要点吗

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCA9306-Datasheet-change-no-CIP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esteban、

    由于这是通过电子邮件处理的、我将关闭此主题。

    此致、

    Eric Hackett