This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:8K 60Hz

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059748/tdp142-8k-60hz

器件型号:TDP142

你(们)好

TDP142是否支持8k 60Hz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     借助 DSC、它可以支持8k@60Hz。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    借助 DP 功能、它在上电后开始工作。 发送器和接收器通过 AUX 相互通信。 在图像数据正式传输之前、连接将传输一系列特殊数据模式(图形)、输出(源)可以发送四个不同的信号振幅和四个不同的信号特征电平、以确定连接是否成功。可以说、在测试 HBR3时、 只要对 SW-0400mV/SW-1 600mV/SW-2 800mV/SW-3 1200mV 的预加重进行了测试,那么 DP1.4中的 SI 就可以了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另外、请确保在8.1G 完成链路训练(发送四个不同的信号振幅和四个不同的信号特征电平以确定连接是否成功)、以便 SI 被视为正常。

    谢谢

    David