请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059748/tdp142-8k-60hz
器件型号:TDP142你(们)好
TDP142是否支持8k 60Hz?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好、David
借助 DP 功能、它在上电后开始工作。 发送器和接收器通过 AUX 相互通信。 在图像数据正式传输之前、连接将传输一系列特殊数据模式(图形)、输出(源)可以发送四个不同的信号振幅和四个不同的信号特征电平、以确定连接是否成功。可以说、在测试 HBR3时、 只要对 SW-0400mV/SW-1 600mV/SW-2 800mV/SW-3 1200mV 的预加重进行了测试,那么 DP1.4中的 SI 就可以了