您好!
我正在研究一个项目、该项目需要通过22英寸屏蔽双绞线电缆发送 MIPI 数据。
我使用的是使用 DPHY440SS 芯片的 MIPI 中继器板。 我正在使用 Omni 传感器(单通道 MIPI)。 我将单通道 MIPI 连接到时钟引脚上的 DA0P/0N 和 MIPI 时钟。
我运气不好使它工作。 我看到 MIPI 数据引脚被保持在1.2V 并且 MIPI 时钟为0V。 我不熟悉此芯片。 请帮助我解决此问题。
我缺少什么吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在研究一个项目、该项目需要通过22英寸屏蔽双绞线电缆发送 MIPI 数据。
我使用的是使用 DPHY440SS 芯片的 MIPI 中继器板。 我正在使用 Omni 传感器(单通道 MIPI)。 我将单通道 MIPI 连接到时钟引脚上的 DA0P/0N 和 MIPI 时钟。
我运气不好使它工作。 我看到 MIPI 数据引脚被保持在1.2V 并且 MIPI 时钟为0V。 我不熟悉此芯片。 请帮助我解决此问题。
我缺少什么吗?
谢谢你
您好!
下面的方框图显示了 DPHY440功能模式。 要 从 LP 模式转换到 HS 模式、您需要具有序列 LP-11、LP-01和 LP-00。 您是否在示波器上看到此序列?


2. 您是在做 MIPI DSI 还是 CSI? DPHY440的 LP TX 期望连接到未终止的 LP RX。 由于通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信令、因此将 DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX 非常重要。 如果 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440无法在 Lane0上启用 HS 数据路径。
您可以写入以下寄存器位以启用 lane0 HS 路径。 使用此权变措施、Omni 传感器只需发送 HS 数据。
仅为通道0启用 HS 路径:
向寄存器0x50写入针对 HS TX 路径的8'h01 //覆盖启用
写入寄存器0x51、使能8'h01 // HS TX 路径。
向寄存器0x61写入8'00 //禁用 LP 路径。
向寄存器0x70写入针对 HS RX 路径的8'h01 //覆盖启用
在启用8'h01 // HS RX 路径的情况下写入寄存器0x71。
位0是通道0
您还可以从通道0切换到通道1、2或3、这不需要 DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX。 在这种情况下、您需要确保在输入端遵循正确的 LP 序列、如第1个项目符号中所述。
谢谢
David
您好!
这会返回到我的第一个项目符号。
下面的方框图显示了 DPHY440功能模式。 要 从 LP 模式转换到 HS 模式、您需要具有序列 LP-11、LP-01和 LP-00。 您是否在示波器上看到此序列?
Omni 传感器需要驱动序列 LP-11、LP-01、LP-00、以便从 LP 模式转 HS 模式。 现在、它看起来就像处于 LP-11状态(P 和 N 均为1.2V)。
谢谢
David