This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:DPHY440SS MIPI 重定时器无输出

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132347/sn65dphy440ss-dphy440ss-no-output-from-the-mipi-retimer

器件型号:SN65DPHY440SS

您好!

我正在研究一个项目、该项目需要通过22英寸屏蔽双绞线电缆发送 MIPI 数据。   

我使用的是使用 DPHY440SS 芯片的 MIPI 中继器板。 我正在使用 Omni 传感器(单通道 MIPI)。 我将单通道 MIPI 连接到时钟引脚上的 DA0P/0N 和 MIPI 时钟。  

我运气不好使它工作。 我看到 MIPI 数据引脚被保持在1.2V 并且 MIPI 时钟为0V。 我不熟悉此芯片。 请帮助我解决此问题。


我缺少什么吗?  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面的方框图显示了 DPHY440功能模式。 要 从 LP 模式转换到 HS 模式、您需要具有序列 LP-11、LP-01和 LP-00。 您是否在示波器上看到此序列?

    2. 您是在做 MIPI DSI 还是 CSI?  DPHY440的 LP TX 期望连接到未终止的 LP RX。  由于通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信令、因此将 DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX 非常重要。  如果 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440无法在 Lane0上启用 HS 数据路径。

    您可以写入以下寄存器位以启用 lane0 HS 路径。 使用此权变措施、Omni 传感器只需发送 HS 数据。  

    仅为通道0启用 HS 路径:

    向寄存器0x50写入针对 HS TX 路径的8'h01 //覆盖启用

    写入寄存器0x51、使能8'h01 // HS TX 路径。

    向寄存器0x61写入8'00 //禁用 LP 路径。

    向寄存器0x70写入针对 HS RX 路径的8'h01 //覆盖启用

    在启用8'h01 // HS RX 路径的情况下写入寄存器0x71。

    位0是通道0

    您还可以从通道0切换到通道1、2或3、这不需要  DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX。 在这种情况下、您需要确保在输入端遵循正确的 LP 序列、如第1个项目符号中所述。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    设置 EQ 和 ERC 寄存器的重要性如何? 我的 EQ 为1.8V、ERC 拉至 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EQ 和 ERC 仅影响 HS 模式下的信号调节。 我们甚至不处于 HS 模式这一事实将向我表明一个一般设置问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我最终将数据通道的通道从0更改为1。 现在、输入和输出上的 MIPI 数据和时钟通道处于1.2V

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这会返回到我的第一个项目符号。  

    下面的方框图显示了 DPHY440功能模式。 要 从 LP 模式转换到 HS 模式、您需要具有序列 LP-11、LP-01和 LP-00。 您是否在示波器上看到此序列?

    Omni 传感器需要驱动序列 LP-11、LP-01、LP-00、以便从 LP 模式转 HS 模式。 现在、它看起来就像处于 LP-11状态(P 和 N 均为1.2V)。

    谢谢

    David