This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:成对 SER 的工作温度问题- DES 在同步模式下低于-20°C

Guru**** 2972660 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01413, TPS65263, DS90UB960-Q1, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061370/ds90ub953-q1-operating-temperature-issue-of-paired-ser---des-at-synchronous-mode-below--20-c

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01413、 TPS65263、 DS90UB960-Q1、 DS90UB954-Q1、 TPS650330

大家好、团队、

我最近与 Nick 讨论了在-30°C 以下没有连接 SER-DES 的问题...

现在我们可以将其隔离:在故障情况下、VDDPLL 的振荡显著增加(粉色曲线-点2;绿色-+1V8)。

    

如果我们在其端口处对铁氧体磁珠短路、链路会立即建立、一切正常。

但这对我们来说是一个谜、因为我们 的新设计和布局中的这部分原理图尚未修改。

可能是铁氧体磁珠742792662的问题、但我们无法确认。

器件选择似乎可以、并且磁珠具有 与 TI 在其 EVM 套件中使用的磁珠相当的特性。

顺便说一下:在953数据表中、有一个 对 FB1-FB3的请求:Z = 1kOhm (@ 100MHz)且 RDC < 25m Ω。

在多个 EVM 套件中、应用的 Murata 磁珠具有高达500m Ω 的 RDC。 对<25m Ω 的需求是否会持续增长?

此致、

Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Torsten、

    您可以在此处分享完整原理图以供查看吗?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    如何以非公开方式共享原理图?

    此致、

    Torsten  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    我向您发送了一个连接请求、以便您可以通过私人消息与我共享。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    上周、我通过您的私人消息向您发送了我们的原理图。

    你收到了吗?

    此致、

    Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    请注意、由于假期休息、我们团队的大多数成员在接下来的两周内都不上班、因此在此期间将延迟响应时间。 感谢您对此的耐心等待、如果您想在此期间向我发送此原理图、我可能会有一些时间、尤其是下周、来帮助大家回顾一下  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    我知道年底的假期,每个人都有必要这样做。 尽管如此,阅读您的信息和提议还是可以的,如果还有一些时间的话... 请告诉我如何向您发送私人消息(原理图)。  

    此致、

    Torsten  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    我通过 E2E 向您发送了一封私人邮件

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    同时(圣诞节前)我向您发送了相关原理图作为私人消息-您可能会发现一些时间来检查和比较我们的低温问题和 VDDPLL 振荡电压。

    相关问题:

    如果摄像头电子器件从正常运行状态向下冷却到低温问题、我们在寄存器0x52上观察到了 SER 953的一般状态。 它从0x45 (正常运行)-> 0x47 (+ CRC 错误 BC)-> 0x67 (+保留(?)) -> 0x27 (无 DES 锁定)-> 0x21 (无正向通道高速锁定)、有时更改为0x20。

    0x52[5]是什么意思? 目前、在较旧的数据表(2016年6月10日)中、数据表被描述为"保留"、即"双向控制通道错误标志"。 该寄存器值是否仍然有效和可靠? 如何清除该位、即使在正常运行时也不会变为零。

    此致、

    Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    在原理图中、953的电源去耦不符合器件数据表中的要求、这可能会在运行条件下影响某些不稳定性。 VDDPLL、VDDDRV 和 VDDD 引脚在 FB 到 GND 之后应各有1uF 电容、以代替每个电源轨上的电流100nF 电容。 此外、引脚10、15和26应各自具有一个额外的10nF 接地电容。  

    此外、PoC 网络与我们推荐的网络组件不匹配、因此我建议对其进行调整、使其与数据表中的网络匹配、因为它经过精细调节、可满足串行器的通道要求。  

    对于0x52[5]、请忽略此位。 不应像其他非保留位那样提供任何有关链路的有效信息。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    非常感谢您详细检查我们的原理图。

    我同意您对电源和引脚10、15和26的电容差异的看法。 因此、为了与 SER 数据表完全一致、我替换和/或添加了您提到的所有电容器。 关于 PoC 网络、有一些细微的差异、但我们尝试将其调整为不同的模式(CSI-2 2G、4G 或兼容性)、因此它应该可以工作、并且是根据设计的  

    • 《DS90UB97x-Q1 FPD-Link IV 同轴电缆供电设计指南》和
    • TI 的 DES 集线器板(TIDA-01413)。

    在低于-30°C 的温度下重复进行的测试导致没有进展-在短暂的运行时间后、我们丢失了 SER-DES 链路。 为了排除 PoC 网络的影响、我们 移除了 L4以分离传输(同轴电缆上的单端 FPD3)和电源(12V)、但没有差异。

    问题有点奇怪、因为我们公司的公司有一台几乎相同的摄像头。 我们只通过添加 PoC 网络+信号终端将信号类型从差分(STP)更改为单端(同轴电缆)、并通过将 TPS65263替换为 TPS65033007来改进 PMIC。

    STP 摄像头在-40°C 以下可靠工作、而 PoC 摄像头在-30°C 以下稳定工作

    原因可能是什么?

    此致、

    Torsten    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Torsten、

    您能否查看器件的电源以确保低温下的直流电平和电源纹波符合数据表规格? 另外、您在另一端连接到什么? TI 解串器 EVM?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    感谢您的信息。

    在 DES 端、我们通常使用960 (和 PoC 适配器、如果适用)应用自己的设计。 我在另一端使用 DS90UB954-QEVM 再次进行了测试 我们在 校正后的 PoC 凸轮上并联测量了电源电压。

    VDDD 的纹波可能会导致低温下的问题、而+1V8完全稳定(尽管所有 SER 电压均来自)。 我们以前采用几乎等效设计的 STP 凸轮机在 PMIC (TPS65263与 TPS 65033007)上没有纹波、但有所不同。

    VDDD 纹波来自哪里?

    此致、

    Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Torsten、

    是的、在新设计中、您似乎在低温条件下获得了相对显著的纹波、这似乎是导致您的问题的原因。 我建议专注于减少该纹波-可能 PS 设计中有一些可以修复的东西、但  TI 内部的另一个团队会介绍 TPS65033007器件。 我会将您的机票转移给其他团队、他们可能会在该部分提供进一步帮助。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    我们已将此 TT 分配给相应的工程师、他们将在第二天左右与您联系。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    在您的调查中、我可以帮助您了解 TPS65033007 PMIC。 您能否接受我的 E2E 朋友请求并发送相关原理图进行审核? 我还想了解 VDDD、VDDPLL 和 VDDDRV 是如何相对于+1V8进行连接的、因为在所有情况下、该电压轨看起来都是稳定的。  

    此外、这些波形 是在串行器还是解串器电源上测量的?

    TPS65033007是 一款摄像头模块 PMIC (串行器侧)、但图像标题显示为"AT DS90UB954-Q1"或"AT DS90UB960-Q1"、它们是解串器。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    感谢您的支持。

    首先、我接受了 E2E 朋友。

    正确的做法是+1V8是稳定的、所有其他电压都是通过与 TI EVM (BLM18AG102SN1)中的 Murata 磁珠(WE742792662)相似的铁氧体磁珠(WE742792662)得出的。 我在 SER 953附近的 PoC 摄像头板上测量了所有电压。  

    摄像头(正如您在我作为私人信息发送的原理图中看到的)由成像仪、串行器、电源(PMIC)和一些组件组成。 另一方面、接收端很重要、即 DES DS90UB954或 DES DS90UB960、 但始终存在相同的问题。 为了得到解释、为什么+1V8是稳定的、并且在磁珠后面有如此显著的纹波:纹波的谐波频率大约 为130kHz。  

    在 该频率下、评估它导致大约或超过4Ω Ω 的电阻、电流振荡可能会导致纹波、这可能是吗?

    此致、

    Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    同时、感谢其他团队的 Gerard 与我联系。

    还有一个问题:  

    具有相同磁珠等的 STP 凸轮(右图)完全没有纹波。 PoC 凸轮在运行时已经具有低水平纹波。 两个凸轮的最大区别在于一个凸轮具有接地端接(单端)、另一个凸轮没有。 150kHz 左右的电流振荡来自哪里? 在150kHz 时、磁珠的电阻约 为4Ω Ω?

    此致、

    Torsten  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    高 Q 输出滤波器可能 会导致振荡、具体取决于滤波器截止频率和前面稳压器的控制环路特性。 我看到您的示波器屏幕截图显示"cs 已根据953数据表添加/替换"。

    1. 这是否包括 在每个 VDDPLL、VDDDRV 和 VDDD 引脚上添加1uF?
    2. 您是否尝试过使用推荐的 Murata 焊珠替代 We 焊珠的相同测量?  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    更改为1:是。

    更改为2:我们打算这样做、我们订购了 Muratas。 尽管如此、我们的磁珠应该具有更好的参数、并且在我们具有 TPS65263和 SER 953的类似摄像头上、但在具有差动输出的情况下、电子设备在 VDDD、VVDDDRV 和 VDDPLL 上不会出现振荡。

    此致、

    Torsten   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    您是否知道大约150kHz 的振荡来自哪里?

    此致、

    Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    只是让您知道 Gerard 今天不在办公室、但明天应该回来解决您的问题。 谢谢你。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    如果 PMIC 出现问题 、我希望在+1V8电源轨上看到一些振荡。 由于该电源轨在上述示波器快照中保持稳定、因此振荡 可能是铁氧体磁珠滤波器和串行器电源引脚之间的某种相互作用的结果。  

    从我可以看到、我们的磁珠具有更高的电感和更小的电阻、这可能会增加 滤波器 Q 因子、从而使设计边际化。  与 TPS650330 (具有内部补偿的电压模式)相比、TPS65263可能通过其不同的控制方案(具有外部补偿的电流模式)来减轻这些影响。  

    请告诉我们 Murata 磁珠的测试是如何进行的、如果问题仍然存在、我们将继续进行故障排除。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!  

    谢谢-这种解释可能是一种真正的问题解决方法、因为用2,2Ω Ω 电阻器替换磁珠时充分抑制了振荡。 我用 Murata asap 告诉您结果。

    此致、

    Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    很高兴听到这个消息-请随时再次在此处发帖、或在您完成测试后开始新的主题帖。

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    我想,你给出了决定性的提示和解释。 PMIC 通过 不同的控制(具有内部补偿的电压模式)变为 TPS650330、并且我们磁珠的高 Q 因子会导致 VDDPLL 振荡、尤其是链路中断。 我们使用 EVM 的 Murata 焊珠(BLM18AG102SN1D -但 封装较大)和 Q 因子较低的更合适的焊珠(WI 782 631 111)重复了测试。 两项测试的结果(温度步进测试-40°C ... 85°C)提供了通。

    再次感谢大家

    Torsten