Other Parts Discussed in Thread: ALP
主题中讨论的其他器件:ALP
您好、先生、
我的客户发现926显示屏有问题。
请给我建议我们需要检查什么点!
谢谢。
e2e.ti.com/.../5428dc56a1d1818303aa86df2c0744b4.mp4
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ALP
您好、先生、
我的客户发现926显示屏有问题。
请给我建议我们需要检查什么点!
谢谢。
e2e.ti.com/.../5428dc56a1d1818303aa86df2c0744b4.mp4
洛根、您好!
以下是供您参考的文件。

由于设备由客户提供,客户无法从925执行专利操作,962的专利看起来正常,请参阅上一帖子随附的视频文件。
e2e.ti.com/.../926_5F00_reg_5F00_dump.txte2e.ti.com/.../925_5F00_reg.txt
每个显示屏。
BTW、对于阻抗匹配、需要检查哪种类型的仪表? LRC 表?
谢谢。
尊敬的 Peter:
阻抗匹配意味着什么? 通常、PCB 仿真用于验证阻抗和插入/回波损耗规格。
我在提供的寄存器转储中看不到任何卡滞现象。
此致、
洛根
洛根、您好!
按如下方式回答您的问题。
1.这是一个新的开发项目,摄像机(925端)是由客户提供的。 它们只需使用电缆即可连接摄像头和系统(926)
2.对于启动波形、将在可用后提供。
3.锁定信号不稳定,有时会变为低电平。
客户想要知道的是、他们可以通过硬件或软件进行哪种测试/调试?
如何检查问题是925还是926?
如果客户希望实际测量硬件路由/阻抗、他们可以使用哪种仪器? LCR 表是否可以帮助他们?
是否有任何有关测量规格的文档。 供客户参考?
谢谢。
尊敬的 Peter:
如果链路不稳定、这可能说明显示屏出现闪烁/图像问题的原因。
我建议在926 ALP 中进行裕度分析测试。 这将使您了解链路的裕度以及是否存在 SI 问题。
插入损耗和回波损耗是需要使用网络分析器进行仿真/测量并经验证符合器件和链路规格的结果。 (如需更多信息、请访问 :https://training.ti.com/ti-precision-labs-fpd-link-transmission-channel-basics)
此致、
洛根
尊敬的先生:
客户也做了一些修改、确保 LOCK 信号保持高电平、然后尝试摇动传感器并对其进行大的显示内容更改。
几秒钟后,显示屏将再次出现异常。(视频片段大约30秒)。
供参考、请提供帮助。
谢谢。
e2e.ti.com/.../3058.5428dc56a1d1818303aa86df2c0744b4.mp4

尊敬的 Peter:
[引用 userid="101156" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1063216/ds90uh926q-q1-normal-display-of -uh926/3966850#3966850"]即使发生问题,锁定引脚也始终保持高电平!感谢您的验证。 采取了哪些措施来提高锁的完整性?
您能否在正常情况下以及异常输出开始后提供寄存器转储、以便我们进行比较?
此致、
洛根
洛根、您好!
客户没有对锁定引脚采取任何措施、也许他们只是第一次测量了错误的引脚。
客户 这次调整了926设置。
在客户测试时、当输出异常时、926的设置与正常输出保持相同。
已连接设置转储。
请提供建议。
谢谢。