This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH926Q-Q1:UH926的异常显示...

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063216/ds90uh926q-q1-abnormal-display-of-uh926

器件型号:DS90UH926Q-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好、先生、

我的客户发现926显示屏有问题。

请给我建议我们需要检查什么点!

谢谢。

e2e.ti.com/.../5428dc56a1d1818303aa86df2c0744b4.mp4

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您的提问。 我将需要更多信息来进一步调试/调查。  

    • 您能否提供整个系统的方框图?  
    • 这是在从 SER 中执行 patgen 还是从926中执行 patgen 时发生的吗?
    • 您能否提供 SER 和 DES 的寄存器转储?  
    • 这是在一次性还是在每次显示屏上发生的?  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    以下是供您参考的文件。

    • 您能否提供整个系统的方框图?  

    • 这是在从 SER 中执行 patgen 还是从926中执行 patgen 时发生的吗?

          由于设备由客户提供,客户无法从925执行专利操作,962的专利看起来正常,请参阅上一帖子随附的视频文件。

    • 您能否提供 SER 和 DES 的寄存器转储?  

          e2e.ti.com/.../926_5F00_reg_5F00_dump.txte2e.ti.com/.../925_5F00_reg.txt

    • 这是在一次性还是在每次显示屏上发生的?  

          每个显示屏。

    BTW、对于阻抗匹配、需要检查哪种类型的仪表? LRC 表?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logan、您好!

    我在这里也遇到了类似的问题、是否有任何有关925和926之间电缆特性要求的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    • 请帮助我了解项目背景、这是一个客户退货案例、其中有几个器件存在问题、还是在开发中、并且在给定当前配置(脚本、硬件等)的情况下没有显示工作?
    • 您能否提供启动波形、包括电源轨和 PDB 信号?
    • 锁定信号是否稳定?
    [引用 userid="101156" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1063216/ds90uh926q-q1-normal-display-of -uh926/3936746#3936746"]对于阻抗匹配、需要检查哪种仪表? LRC 仪表?[/报价]

    阻抗匹配意味着什么? 通常、PCB 仿真用于验证阻抗和插入/回波损耗规格。

    我在提供的寄存器转储中看不到任何卡滞现象。

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    按如下方式回答您的问题。

    1.这是一个新的开发项目,摄像机(925端)是由客户提供的。 它们只需使用电缆即可连接摄像头和系统(926)  

    2.对于启动波形、将在可用后提供。

    3.锁定信号不稳定,有时会变为低电平。

    客户想要知道的是、他们可以通过硬件或软件进行哪种测试/调试?

    如何检查问题是925还是926?

    如果客户希望实际测量硬件路由/阻抗、他们可以使用哪种仪器? LCR 表是否可以帮助他们?

    是否有任何有关测量规格的文档。 供客户参考?

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    如果链路不稳定、这可能说明显示屏出现闪烁/图像问题的原因。

    我建议在926 ALP 中进行裕度分析测试。 这将使您了解链路的裕度以及是否存在 SI 问题。

    利润分析计划工具

    插入损耗和回波损耗是需要使用网络分析器进行仿真/测量并经验证符合器件和链路规格的结果。 (如需更多信息、请访问 :https://training.ti.com/ti-precision-labs-fpd-link-transmission-channel-basics)

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    客户也做了一些修改、确保 LOCK 信号保持高电平、然后尝试摇动传感器并对其进行大的显示内容更改。

    几秒钟后,显示屏将再次出现异常。(视频片段大约30秒)。

    供参考、请提供帮助。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../3058.5428dc56a1d1818303aa86df2c0744b4.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    出现异常图像时、锁定是否变低? 您能否在观察屏幕输出时使用示波器或信号分析器测量 LOCK 引脚、并查看是否存在相关性?  

    您能否按照之前的要求提供地图工具的结果?  

    谢谢、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    即使发生问题、锁定引脚也始终保持高电平!

    将结果映射如下。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    [引用 userid="101156" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1063216/ds90uh926q-q1-normal-display-of -uh926/3966850#3966850"]即使发生问题,锁定引脚也始终保持高电平!

    感谢您的验证。 采取了哪些措施来提高锁的完整性?  

    您能否在正常情况下以及异常输出开始后提供寄存器转储、以便我们进行比较?  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    客户没有对锁定引脚采取任何措施、也许他们只是第一次测量了错误的引脚。

    客户 这次调整了926设置。

    在客户测试时、当输出异常时、926的设置与正常输出保持相同。

    已连接设置转储。

    请提供建议。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../926_5F00_reg_5F00_220126.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    如果926寄存器转储在问题出现之前和之后是相同的、那么仍然没有太多的结果。  

    您能否在问题出现之前和之后提供串行器/摄像头侧寄存器转储?  

    我将仔细查看提供的寄存器、以查看是否有任何内容被占用。  

    此致、  

    洛根