主题中讨论的其他器件: DP83869EVM、 DP83869
您好!
我在我的设计中使用的是介质转换器模式(Cooper 到 fiver 1000Base-T 和100Base-T)下的 DP83869HM。 我希望专家对我的设计进行审核并提供反馈。 我将 TPS73525DRBT 用于2.5V (VDD2P5)、TPS73512DRBT 用于1.1V (VDD1P1)、TPS73533DRBT 用于3.3V (VDDIO)、以便为器件供电。
主要目标是仅使用带子组件(我们使用 DP83869EVM 进行测试、它正常工作)、而不使用任何微控制器等。
您能否检查配置是否良好以及组件电源的电源功能是否良好?
我已随附以下原理图: