This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869原理图审阅

Guru**** 1831500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063291/dp83869hm-dp83869-schematic-review

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869EVMDP83869

您好!

我在我的设计中使用的是介质转换器模式(Cooper 到 fiver 1000Base-T 和100Base-T)下的 DP83869HM。 我希望专家对我的设计进行审核并提供反馈。 我将 TPS73525DRBT 用于2.5V (VDD2P5)、TPS73512DRBT 用于1.1V (VDD1P1)、TPS73533DRBT 用于3.3V (VDDIO)、以便为器件供电。  

主要目标是仅使用带子组件(我们使用 DP83869EVM 进行测试、它正常工作)、而不使用任何微控制器等。

您能否检查配置是否良好以及组件电源的电源功能是否良好?

我已随附以下原理图:

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Review_5F00_DP83869_5F00_MediaConverter_5F00_Cooper_5F00_to_5F00_fiber.pdf