Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E、
大家好、
我们正在开发 SPE (DP83TD510E) 到10Base-TE (DP83822i)介质转换器。
对于 DP83822i 的 MDI 侧、我们使用电容耦合(非磁性元件)。
是否需要为10Base-Te 操作写入以下寄存器?
- 线路驱动器类选择 寄存器<0x0404>= 0x0024 、用于在 Tx+和 Tx-(A 类)上对完整的 MLT-3进行编程
还是仅在以100Mbs 的电容耦合运行 PHY 时才需要此功能?
我已针对上述寄存器写入引用以下论坛链接;
DP83822I:不带磁体和 RJ45的配置-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
我们的设计位于背板上、与 PHY-PHY 之间的 PCB 布线距离为~100mm。
此致、
Daniel