This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I、在10Base-Te 运行时具有电容耦合(是否需要寄存器写入?)

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063746/dp83822i-dp83822i-with-capacitive-couple-at-10base-te-operation-is-register-write-is-necessary

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

大家好、

我们正在开发 SPE (DP83TD510E) 到10Base-TE (DP83822i)介质转换器。

 对于 DP83822i 的 MDI 侧、我们使用电容耦合(非磁性元件)。

 是否需要为10Base-Te 操作写入以下寄存器?

  • 线路驱动器类选择 寄存器<0x0404>= 0x0024  、用于在 Tx+和 Tx-(A 类)上对完整的 MLT-3进行编程

还是仅在以100Mbs 的电容耦合运行 PHY 时才需要此功能?

我已针对上述寄存器写入引用以下论坛链接;

DP83822I:不带磁体和 RJ45的配置-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

我们的设计位于背板上、与 PHY-PHY 之间的 PCB 布线距离为~100mm。

此致、

Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您的查询。

    对于10M、默认值应起作用。

    我们没有任何性能数据可供分享。

    您是否有机会测试广告您的观察结果?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa

    感谢您的快速响应!

    我们没有机会进行测试、但一旦收到原型、我们将允许使用变压器和电容器两种选项进行测试。

    感谢您对默认寄存器值的保证。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您的回复。 准备好后、请联系我们查看原理图。

    如果您没有其他问题、请单击"已解决"按钮以关闭。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    好的、我有一个完整的原理图、我可以通过私人邮件与您分享、我已经向您发送了朋友 请求。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我快速查看了基于 DP83822I 和510E 的介质转换器、并提供了我的意见。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    是否有任何关于具有电容隔离功能的 DP83822i 连接 到具有 DP83822I 的另一个电路板的想法?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    请注意、由于年末的假期、我们的回复可能会延迟。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、  

    根据您对 MLT-3 (默认值)值的评论、我们计划在完成 PCB 设计后、我们将能够进行测试、因为我们 将同时安装这两个选项。

    您是否建议我们 提前进行测试?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好

    感谢你的答复。

    如果您在完成电路板前已设置为进行测试、我建议您进行快速测试。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa

    好的、听起来不错、我们应该在1月17日返回后进行测试

    是否可以使用 magjack 连接器电路内进行测试并将 PHY TX/RX 引脚连接到另一个 PHY (通过电容器)、因为我们只有一对安装了 DP83822i 和 magjack 的510E EVM?

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢你的答复。

    尽管不建议这样做、但我会请您尝试一下。 请将盖子焊接在靠近连接器的位置。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    刚刚使用100NF 完成测试、所有器件都在使用10M 操作、无需为10M 链路上的完整 MLT 写寄存器。

    我们通过 Jperf 进行的网络带宽测试也提供了良好的结果、如下所示;

    持续时间

    总数据

    发送发送发送速率

    抖动(总计)   

    数据报丢失/总数

    0.0-10.0秒

    11.4 MB

    9.57兆比特/秒

    4.013 ms

    0/8143 (0%)

    再次感谢您对此提供的帮助、非常感谢。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    早上好、很高兴听到测试进度。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    快速问题-  在两个设备之间进行通信时,您是否有1 X 100nF 0r 2 X 100nF?

    此致、

    Sreenivaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivaa、

    PHY A 和 PHY B 之间的每个 TX/RX +/-线路(共4条)只有1 x 100NF

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    谢谢您。

    此致、

    Sreenivasa