This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:内部上拉/下拉

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064714/tfp410-internal-pull-up-down

器件型号:TFP410

您好!

SYSBOOT 0至18个 CPU 端子(AM437x)连接到 DATA0~15、 DE、HSYNC、 VSYNC 端子。

为了在加电期间保持所需的电平、SYSBOOT 引脚与一个10k Ω 上拉或下拉电阻器相连。


   该器件的 DATA0~15、DE、HSYNC、VSYNC 在 PD=低电平时是否具有内部上拉/下拉电阻?
客户担心内部上拉会阻止正确选择引导顺序。


此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi:

      从数据表中可以看出、PD 处于低电平期间未显示 PU/PD、但我将检查设计以确认。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

    谢谢你。
    我正在等待您的回答。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San:

      这些引脚没有 PU/PD

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

    非常感谢。

    此致、

    Hiroshi