This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:有关 SN65DSI84的一些问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064992/sn65dsi84-some-question-aboout-sn65dsi84

器件型号:SN65DSI84

尊敬的专家

现在、SN65DSI84有两个问题、如下所示:

配置 SN65DSI84寄存器后、LCD 屏幕会显示、但 E5寄存器的校验值不是00、而是81。 您能否帮助解释81代表什么?

SN65DSI84偶尔不会有 LVDS 信号输出(概率约为1%)、导致 LCD 屏幕上不显示。 DSI 信号输入已确认、您能否帮助分析问题出在哪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您的问题已分配给相应的工程师。 由于美国假日、您的帖子可能会延迟回复。 给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik

    你能不能对这些问题说些什么,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上电后、您是否向状态寄存器0xE5写入0xFF 以将其清除、然后将其读回?  

    2.当没有 LVDS 输出时、您能否切换到 DSI84内部生成的测试模式、它是否起作用?

    谢谢
    David