This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:当用作 UFP 端口时、TX 和 RX 应如何与 CPU 和 USB 器件连接?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00891, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064496/hd3ss3220-when-use-as-ufp-port-how-should-tx-and-rx-connect-with-cpu-and-usb-device

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:TIDA-00891

在 TIDA-00891中、连接如下;USB_TXN 连接 SSRXN

但在数据表中、连接如下所示、TXN 与 SSTXN 连接。

我是否可以知道哪一项是正确的? 接下来应该是什么?

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna

    两者都正确。  HD3SS3220是无源开关、因此可以交换其 TX 和 RX 引脚、您只需关心主机和连接器之间的适当布线方向。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复~

    我想了解   HD3SS3220中多路复用器的内部连接。

    TX 和 RX 如何在内部连接 TX1、RX1、TX2、RX2?

    Tx 是否与 TX1和 TX2连接、RX 是否与 RX1、RX2连接、TX 是否与 RX1、RX2连接、RX 是否与 TX1、TX2连接?

    此外、您能否帮助查看随附的原理图? 如果有任何错误、请找出。 非常感谢!

     e2e.ti.com/.../XCZU4CG_2600_HD3SS3220_5F00_UFP-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 UFP 还是 DFP 设计?  

    • 对于电流模式引脚 、L–低电平-默认值–900mA M -中电流(在 PCB 上安装500K 至 VDD5)–1.5A H -高电平(在 PCB 上安装10K 至 VDD5)–3A
    • 通过一个200k 电阻器将 DIR 拉至 VCC5V
    • 通过一个200k 电阻器将 VCONNT 拉至 VCC5V
    • 不要在 TX 和 RX 上组装100k 下拉电阻器

    对于 FPGA、USB org 将 TX1/TX2定义为发送器、将 RX1/RX2定义为接收器、是 GT3_USB1_SSTX_P/N 发送器还是接收器?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是一种 UFP 设计。

    我是否可以知道 TX 和 RX 的内部连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助此款 sch 设计、客户无法实现 USB3.0、而只能实现 USB2.0。 我想知道这是不是由 TX 和 RX 连接错误造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多路复用器内部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS_DET 应从连接器连接到 VBus、而不是电源电压。

    此致

    Brian